{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche maximale Baudrate ist für die serielle Schnittstelle (RS485) der Messgeräte Serie A9MEM205X einstellbar ?

Beschreibung:

Die Messgeräteserie A9MEM205X sind  modulare Einphasen - Energiezähler bis 45A und bieten verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Baudrate.


Antwort:
Dieser Zähler kann maximal auf eine Baudrate von 9600 Baud gestellt werden.

Hinweis:
In einem bereits bestehenden System, das über Modbus RTU (RS-485) kommuniziert, müssen alle seriellen Teilnehmer die gleiche Baudrate haben. In diesem Falle bliebe bei dieser Option nur die Möglichkeit, alle anderen Teilnehmer auf 9600 Baud herunterzustufen.

Ein andere Alternative wäre der A9MEM215X. Dieser kann maximal auf 38200 Baud gestellt werden und bis zu 63A direkt messen.

https://www.se.com/at/de/product/A9MEM2155/modulares%2C-einphasiges-messger%C3%A4t-iem2155%2C-230v%2C-63a-mit-komm.-modbus%2C-mid/

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen