FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Mit welchen maximalen Netz-Eingangsfrequenzen können die Frequenzumrichter ATV600 und ATV900 betrieben werden?
Die Frequenzumrichter der Baureihe Altivar 600 und Altivar 900 können mit einer Netz-Eingangsfrequenz von 50/60Hz +/- 5% betrieben werden.
Dies entspricht einer Netzfrequenz von 47,5 Hz / 63 Hz.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen