{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es eine Lösung für eine 22,5 mm-Bohrung, um für einen eingebauten ATV Process den RJ45 - Anschluß (LAN) aus dem Schaltschrank herauszuführen??

Es gibt für den RJ45-Anschluß einen Einbau-Adapter für eine 22,5 mm Bohrung, sodass der Schaltschrank nicht geöffnet werden braucht.

Diese Einbaubuchse hat die Bezeichnung XB5PRJ45.

Bild 1

Schneider Electric Österreich

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
XB5PRJ45
Weitere Produktinformationen
Produkt:
XB5PRJ45