FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Pro-face: Bleiben die bereits im HMI vorhandenen Rezepte nach dem Herunterladen eines neuen Projekts im Gerät gespeichert?
Wird ein Projekt mit der Software GP-ProEx geändert und wieder in das HMI heruntergeladen, werden die bereits vorhandenen Rezeptdaten nicht gelöscht.
Diese Einstellung wird in den Transfer settings durchgeführt.
Wenn Sie den Haken bei "transfer Enhanced Recipe Data" an der gelb markierten Stelle entfernen, bleiben existierende Rezepte auf dem HMI vorhanden:
Bleibt der Haken gesetzt, werden die Rezepte aus dem GP-ProEx Programm auf das HMI geladen und die vorhandenen Daten überschrieben.
War das hilfreich?