FAQs durchsuchen
Kann der Masterpact MTZ auch mit anderen Bemessungsströmen In betrieben werden?
Der Schutzeinstellbereich hängt vom Bemessungsstrom In ab, der durch den auf dem Steuer- und
Auslösegerät MicroLogic X eingesetzten Stromsensor festgelegt ist.
Der Stromsensor kann ausgetauscht oder verändert werden. Durch den mechanischen Verwechslungsschutz wird verhindert, dass ein Stromsensor eingebaut wird, der nicht mit der Baugröße des Leistungsschalters kompatibel ist.
Die folgende Tabelle zeigt die Stromsensoren, die für Leistungsschalter nach IEC-Norm erhältlich sind.

Auslösegerät MicroLogic X eingesetzten Stromsensor festgelegt ist.
Der Stromsensor kann ausgetauscht oder verändert werden. Durch den mechanischen Verwechslungsschutz wird verhindert, dass ein Stromsensor eingebaut wird, der nicht mit der Baugröße des Leistungsschalters kompatibel ist.
Die folgende Tabelle zeigt die Stromsensoren, die für Leistungsschalter nach IEC-Norm erhältlich sind.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: