FAQs durchsuchen
Wie ist die Messgenauigkeit bei der Micrologic E beim Compact NSX?
Die Auslösesysteme entsprechen den Anforderungen der Norm IEC/EN 61557-12.
von -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F) durchgeführt wird, beträgt der Koeffizient der Leistungsreduzierung für die Temperaturgenauigkeit 0,05 % pro Grad.
-
- Klasse 1, für Strommessung
- Klasse 2, für Energiemessung
-
- Für ein Auslösesystem Micrologic unter normalen Bedingungen
- Bei einer Temperatur von 23 °C +/-2 °C (73 °F +/-3 °F).
von -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F) durchgeführt wird, beträgt der Koeffizient der Leistungsreduzierung für die Temperaturgenauigkeit 0,05 % pro Grad.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: