Die Schrittmotoren BRS können optional mit einem Encoder (Drehgeber) bestellt werden. Dieses Messsystem dient zur Rückmeldung der aktuellen Position,
wenn der Antriebsverstärker mit einer Drehüberwachung ausgestattet ist. Im Encoder ist ein Temperatursensor integriert. Die Signale des Encoders und des Temperatursensors entsprechen den Anforderungen
an PELV. Die Drehüberwachung vergleicht Soll- und Istposition des Motors und meldet Fehler, wenn die Differenz einen bestimmten Grenzwert
überschreitet. So kann z.B. eine mechanische Überlastung des Motors erkannt werden.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich