Chat
Effiziente Preis- und Verfügbarkeitsanfragen mit ELGATE
ELGATE ist ein geschlossenes Informationssystem für autorisierte Teilnehmer aus der Elektroindustrie und dem Elektrogroßhandel. Voraussetzung ist hier die Zugehörigkeit zum Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) oder dem Bundesverband des Elektro-Grosshandels e.V. (VEG). ELGATE ermöglicht den zeitnahen Informationsaustausch zu Preisen und Verfügbarkeiten zwischen Elektrogroßhandel und der Elektroindustrie. Der Informationsaustausch erfolgt durch die Bereitstellung der erforderlichen Daten aus dem ERP-System des Herstellers/Lieferanten. Somit werden Geschäftsdaten nicht zwischengespeichert.
Profitieren auch Sie von den Vorteilen von ELGATE:
- • schnelle, zeitnahe Bearbeitung von Preis- und Verfügbarkeitsanfragen
- • ein Abfragesystem für alle Geschäftspartner
- • Möglichkeit des Datenzugriffs auf Echtdaten der jeweiligen Hersteller
- • Serviceverbesserung und signifikante Zeitersparnis im Bereich der Anfragenbearbeitung
- • hohe Aktualität der Datenbestände
- • Orts-, zeit- und personenunabhängige Bearbeitung der Anfragen
- • Verfügbarkeit 24h / 365 Tage