Unsere Marken

Land auswählen

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Merten DAB+ Radio Set mit Bluetooth

Merten DAB+ Radio Set mit Bluetooth

Am frühen Morgen gemütlich den Tag mit dem Lieblingssong starten und dann gut vorbereitet alle Verkehrsmeldungen im Blick haben während man sich im Badezimmer für den Tag vorbereitet. Das neue DAB+ Radio Set mit Bluetooth von Merten überzeugt nicht nur mit seinem formschönen Design und klaren Sound. Es lässt sich auch platzsparend in eine Unterputzdose installieren. Störende Kabel gehören somit der Vergangenheit an und es lässt sich optisch in alle Wohnräume integrieren.
Das Radio eignet sich besonders in Räumen, in denen du einfach und schnell Musik, Nachrichten oder Verkehrsinfor­mationen hören willst, wie im Badezimmer oder der Küche. Es empfängt DAB+ – den Radiostandard der Zukunft –, UKW und zusätzlich steht noch Bluetooth zur Verfügung, um deine individuelle Musik zu streamen. Über das Touch­display steuerst du alle Funktionen einfach und intuitiv.

Dank des Nebenstelleneingangs kann das Radio z.B. über einen Schalter zusammen mit der Raum­ beleuchtung eingeschaltet werden. Es ist im Schalterdesign System M erhältlich.

Unterputz Radio von Merten

Das prämierte DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Radio punktet neben seinem formschönen Design durch platzsparende Unterputzinstallation ohne Kabel und Antennen. Die Umsetzung der Raummodernisierung ist dabei ganz einfach, denn es ist möglich eine Zweifachsteckdose mit 230V-Anschluss in ein vielseitiges Radio umzubauen. Ausgestattet mit der Bluetooth-Funktion ermöglicht es neben dem Zugang zu analogen und digitalen Radiosendern auch personalisierten Hörgenuss. Von dem mobilen Endgerät kann dadurch die eigene Musik ganz ohne Kabel über das Radio abgespielt werden.

Vorteile und Funktionen im Überblick

Vorteile in der Übersicht

  • Passend für alle Schalterdesigns in System M von Merten
  • Es empfängt DAB+ – den Radiostandard der Zukunft –, UKW und zusätzlich steht noch Bluetooth zur Verfügung, um deine individuelle Musik zu streamen
  • Komfortabel und kinderleicht zu bedienen
  • Vielseitig einsetzbar – beispielsweise im Bad, in der Küche oder im Schlafzimmer
  • Benötigt keine zusätzliche Stellfläche, da es flach in der Wand eingebaut ist
  • Jede vorhandene zweifach Steckdose lässt sich in ein Radio verwandeln und kann für einen klangvolleren Alltag sorgen
  • Es ist durch den Anschluss von 230V stets einsatzbereit – kein lästiges Aufladen des Akkus

Funktionen in der Übersicht

  • FM/RDS 87.5–108 MHz
  • DAB+ 174–240 MHz
  • Bluetooth Version 2.1 + EDR Schnittstelle zum Einbinden von Smart Devices
  • 20 Speicherplätze für DAB+ Sender
  • 20 Speicherplätze für UKW Sender
  • 230 V Anschluss
  • Ausgangsleistung: 2 W (RMS)
  • Integrierter Equalizer
  • Wecker mit Snooze Funktion
  • Sleeptimer
  • Nebenstelleneingang für externe Schalter
  • Anschluss von einem zweiten oder geeigneten externen Lautsprechern möglich
  • Dimmbares Display
  • Für die horizontale und vertikale Montage geeignet

System M – Vielfalt ohne Grenzen

Kombiniere das DAB+ Radio Set mit Bluetooth mit allen verfügbaren Rahmendesigns, Farben und hochwertigen Echtmaterialien aus dem Merten System M.

*Seit dem 21. Dezember 2020 gilt für stationäre Radiogeräte mit Display die Digitalradiopflicht. Weitere Informationen unter www.dabplus.de.

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Download"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerAT"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>