Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Vermeidung von Cyberangriffen: Eine Fachanleitung für industrielle Sicherheit

Standard-Alternativtext
Die Firewall dient als Barriere zum Schutz vor unerwünschtem Eindringen von außen, während zulässige Daten mit wichtigen Anlagenkomponenten kommunizieren können Kein Firewall-System ist zu 100 % undurchdringlich, jedoch hält eine robuste Firewall Hacker ab und bringt sie dazu, anderswo nach einfacheren Zielen zu suchen

Die Komplexität von die Cybersicherheit betreffenden Vorfällen steigt und eskaliert ständig, weshalb durchdachte Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz von Industrienetzwerken unbedingt erforderlich sind. Beispielsweise könnte ein Hacker eine medizinische Formel von einem Pharmaunternehmen herunterladen und verändern, sodass das Arzneimittel lebensbedrohlich wird. Oder das Robotikprogramm einer Fabrik in der Automobilindustrie könnte anfällig für Prozessänderungen sein, und ein Cyberangriff könnte dazu führen, dass fehlerhafte Teile produziert werden.

Derartige Bedrohungen sind heute Realität und können eine Gefahr für Personen darstellen sowie geschäftliche Verluste durch Netzwerkausfall und Ineffizienz der Fertigungslinie verursachen. Welche Maßnahmen können Industrieunternehmen ergreifen, um die Möglichkeit eines Cyberangriffs zu minimieren?

  • Wahl der geeigneten Firewall, abhängig von Anwendungsanforderungen, dem hinnehmbaren Risikoniveau und dem Potenzial eines Angriffs auf ein System.
  • Notwendigkeit des Verständnisses und der Wahl der industriellen Firewall durch die Ingenieure, die Steuerungssysteme einrichten und warten.
  • Konstruktion von Firewall-Systemen mit angemessener Aufteilung und Trennung zum Schutz vernetzter Systeme.

Kein Firewall-System ist undurchdringlich, jedoch hält eine robuste Firewall Hacker ab und bringt sie dazu, anderswo nach einfacher auszunutzenden Zielen zu suchen.

Laden Sie eine Fachanleitung für industrielle Firewalls herunter: „Grundprinzipien von Ethernet-Firewalls in Industrieumgebungen.

Laden Sie das Whitepaper von Schneider Electric „Grundprinzipien von Ethernet-Firewalls in Industrieumgebungen“ herunter, um mehr über industrielle Firewalls zu erfahren.

Weitere Informationen

Chat ist verfügbar.