Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Signalisierungs-Tastaturen

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Erhöhen Sie die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage mit Signalisierungs-Tastaturen, die die Anzeige von Alarmen und Prozessen einfach und effektiv gestalten.

Übersicht

Die Signalisierungs-Tastaturen des EcoStruxure Foxboro DCS gestalten die Anzeige von Alarmen und Prozessen einfach und effektiv – für eine schnellere Reaktion des Bedieners und kürzere Alarmbeseitigungszeiten. Bediener finden spezifische Funktionen jederzeit an den zugewiesenen Orten, ohne zusätzliche Navigation oder Eingabe numerischer Daten.

Wenn sie als herkömmliche Signalanlage eingesetzt wird, richtet die Tastatur die Aufmerksamkeit des Bedieners auf einen bestimmten Bereich des Bedienraums für die schnelle Beseitigung von Alarmbedingungen.

Merkmale

  • Erhältlich mit USB- oder seriellem/GCIO-Anschluss
  • Geeignet für die Verwendung mit Workstations oder Servern von I/A Series und EcoStruxure Foxboro DCS
  • Kann freistehend oder an der Workstation/Schaltanlage montiert sein
  • Die akustischen Alarme können auf mehrere Tonhöhen eingestellt werden, so dass eine hörbare Unterscheidung der Prioritäten der System- und Prozessalarme möglich ist
  • Eine externe Audio-Ausgangsbuchse zum Anschluss eines kundenseitig bereitzustellenden Audioverstärkers mit Lautsprechern steht zur Verfügung, damit die Signale auch in einer lauten Umgebung zu hören sind
  • Die Lampentestfunktion (LED-Test) schaltet alle LEDs gleichzeitig ein
  • Die Tastaturschablone verfügt über eine taktile/hörbare positive Rückmeldung, um das ordnungsgemäße Schließen des Schalters zu gewährleisten

Ihre Vorteile

  • Verbesserte Bedienerleistung
  • Schnellere Reaktionszeiten
  • Schnellere Alarmbeseitigung
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit

Anwendungen

  • Kohlenwasserstoffverarbeitung
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Öl und Gas (Upstream-Bereich)
  • Energieerzeugung
  • Metallurgie und Bergbau
  • Wasser und Abwasser
  • Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.