Merkmale
- Automatische Replikation – Virtuelle Maschinen werden automatisch als Backup erstellt und mit einem Backup-Host synchronisiert
- Migration ohne Betriebsunterbrechung – verschieben Sie eine aktive virtuelle Maschine von einem Host zum anderen, ohne den Betrieb zu unterbrechen
- Dynamische Lastverschiebung – Arbeitslasten, ganze virtuelle Maschinen und virtuelle Speicherressourcen können automatisch und direkt in sichere Bereiche des Netzwerks verschoben werden, wenn Probleme auftreten
- Zentrales Management – überwachen und warten Sie ein virtuelles System von einem einzigen externen Standort aus
Ihre Vorteile
- Maximierung der Effizienz
- Geringeres Risiko einer alternden physischen Infrastruktur
- Reduzierte Anlagenkosten und Grundfläche
- System-Support und Modernisierung mit minimalen Auswirkungen auf den Betrieb
- Maximale Systemverfügbarkeit
- Geringerer Wartungs- und Entwicklungsaufwand
- Geringere Reisekosten
- Schnelle Projektabwicklung
- Minimierung des Bedarfs an Redundanz in der physischen Infrastruktur
Anwendungen
- Kohlenwasserstoffverarbeitung
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Öl und Gas (Upstream-Bereich)
- Energieerzeugung
- Metallurgie und Bergbau
- Wasser und Abwasser
- Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften