Überblick:
Mit der HMI des EcoStruxure Foxboro DCS können Sie sowohl den Geschäftswert als auch die Sicherheit Ihres Systems optimieren – mithilfe der Bibliotheken für erhöhtes Situationsbewusstsein. Die Sammlung nützlicher Symbole und Verfahren sorgt dafür, dass Informationen in aussagekräftigen Kontext eingebettet werden, damit sich die Bediener auf wichtige Anlagenereignisse konzentrieren können. So können sie ungewöhnliche Situationen ganz einfach verstehen, entsprechend reagieren und eventuelle Probleme lösen. Ergebnisse: Steigerung der Effizienz der Bediener und weniger Abschaltungen.
Mit Services im Bereich Situationsbewusstsein und strukturierten Methoden, die von unserer wachsenden Anzahl an Fachexperten angeboten werden, kann Schneider Electric die Kunden über den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess unterstützen. Auf diese Weise können Sie sowohl betriebliche Einblicke als auch betriebliche Integrität erreichen.
Merkmale
- Minimierung der Ablenkungen im Normalbetrieb, um die Aufmerksamkeit schneller auf Situationen zu lenken, die ein Eingreifen erfordern
- Bediener erhalten eine umfassende Übersicht über die Betriebsabläufe der Anlage mit sorgfältig designten erweiterten Visualisierungsobjekten wie Sternen und informativen Analoganzeigen, die aussagekräftige Informationen und nicht nur reine Daten zu den Betriebsabläufen liefern
- Mustererkennung zum einfachen Identifizieren von Problemen
- Farben sind für anormale Betriebszustände reserviert, damit diese sofort auffallen
- Die Werte werden im Kontext von Bereichen und Sollwerten angezeigt und liefern so aussagekräftige Informationen, nicht nur Daten
- Minimale visuelle Ablenkungen und Grafiken mit geringem Kontrast – keine unnötigen statischen Details, weniger Belastung der Augen und verbesserte Konzentration
Ihre Vorteile
- Erhöhte Betriebssicherheit, geringere Ermüdung und weniger Bedienfehler
- Verbesserte Qualität und Geschwindigkeit der Reaktionen – besonders in ungewöhnlichen Situationen
- Konsistente Schulungsumgebung
- Verbesserte betriebliche Integrität
Anwendungen
- Kohlenwasserstoffverarbeitung
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Öl und Gas (Upstream-Bereich)
- Energieerzeugung
- Metallurgie und Bergbau
- Wasser und Abwasser
- Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Amer1-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Amer1-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})