Übersicht
Die Software des Triconex Erweiterter Diagnosemonitor (EnDM) überwacht den Funktionszustand der Controller Triconex. Die umfassende Systemdiagnose der Controller wird automatisch erstellt und erfasst. Es ist kein Benutzercode erforderlich.
Der Triconex EnDM ist schnell und einfach zu verwenden. Er liefert einen detaillierten Einblick in:
- Systeminformationen
- Diagnose- und Statusinformationen
- Modulstatus, einschließlich Feld-/Leistungs-/Überwachungsgerätestatus
- Systemalarme
Merkmale
- Verwendung der Symbole gemäß NAMUR 107 NE
- Überwachung der Hardware des/der Controller
- Anzeige des Systemstatus, der Systemintegrität und der Systembedingungen
- Anzeige erweiterter Modulinformationen und Firmware-Versionen
- Erfassung des Systemstatus (regelmäßig oder auf Abruf)
- Überwachung der Programmscanzeit des/der Controller
- Änderungen der Speicherzuordnung des/der Controller werden überwacht und erlaubt
- Im/in den Controller(n) gespeicherte Projektinformation können aufgerufen werden
- Anzeige der Leistung und des Status der Kommunikation
- Systemereignisse werden erfasst, dargestellt und protokolliert
Ihre Vorteile
- Spart wertvolle Zeit bei der Identifizierung des Systemzustands
- Vermeidung teurer Ausfallzeit
- Effizienter Betrieb
- Minimale Wahrscheinlichkeit für menschliches Versagen
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Pharmazeutische Industrie