Unsere Referenzdesigns für Data Center sind validierte und dokumentierte Pläne, die zeigen, wie physische Infrastruktursysteme entwickelt, konfiguriert und ausgelegt werden können.
Mithilfe eines bewährten, strukturierten Verfahrens kann unser Expertenteam diese Pläne von Anfang bis Ende umsetzen. Verzögerungen werden vermieden und die Kosten kontrolliert, so dass es nicht zu Verärgerungen kommt.
Vorteile

Anwendung der Best Practices zur Minimierung des Risikos von Ausfallzeiten bei neuen und bestehenden Serverräumen und RZ.

Optimierung des Planungs- und Bauprozesses, Kontrolle der Kosten und Gewährleistung der kompletten Interoperabilität und Funktionalität jedes Aspekts Ihrer kritischen Anlage.

Positive Auswirkungen auf Ihr Projekt über die gesamte Lebensdauer mit unserer umfassenden Lebenszyklus-Methode.
Umfang unserer Planungs-Services für Data Center:
Planung vor dem Bau
Ein zuverlässiger Hauptansprechpartner wird zur Verfügung gestellt, hinter dem ein komplettes Team zur Standortgestaltung, Planung, Auswahl der Geräte, Umsetzung und Inbetriebnahme steht.
Spezifikationen und Projektmanagement
Erstellung von Systemkonfiguration, Platzbedarf, detailliertem Budget und Einbauplan sowie Absprachen mit bevorzugten, bereits zertifizierten Auftragnehmern
Umsetzung
Überprüfung aller Systeme auf ordnungsgemäßen Einbau, Durchführung der vom Hersteller vorgesehenen Inbetriebnahme-Verfahren und aller unabhängigen elektrischen und mechanischen Tests sowie der Tests der integrierten Systeme zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leistung.
Dokumentation
Die Dokumentation beinhaltet den Zustand der Infrastruktur zum Zeitpunkt der Abnahme sowie die Betriebs- und Wartungsanleitungen aller Geräte, damit der Betriebs- und Wartungsleiter alle relevanten Informationen zur Hand hat, die zur entsprechenden Aufrechterhaltung der Funktionen der Anlage erforderlich sind
Systembereitstellung und Logistik
Bei Projekten, bei denen Schneider Electric keine Turn-Key-Lösung für den Bau von Serverräumen und RZ liefert, kann Ihr Team den Service zur Verwaltung der Systembereitstellung und Logistik nutzen, der dafür sorgt, dass das Systempaket, das von Schneider Electric (oder anderen) geliefert wird, der Planung und den Vertragsdokumenten entspricht.
Technische Bauaufsicht
Ein technischer Bauleiter (oder mehrere) wird in Vollzeit für das Projekt zur Verfügung gestellt. Der technische Bauleiter verfügt über Erfahrung in der Zeitplanung, Einschätzung und Verwaltung von Neubau- und Nachrüstungsprojekten von Serverräumen und RZ.
Elektrische und mechanische Anlagenlösungen
Von Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für Serverräume und RZ über Generatoren und Präzisionskühlsysteme bis zu Doppelböden bietet Schneider Electric alles aus einer Hand mit der entsprechenden Kompetenz und dem Brancheneinfluss, um Verfügbarkeitsziele zu erreichen und Budgetanforderungen zu erfüllen.

EcoStruxure Asset Advisor: CLOUDBASIERTER REMOTE MONITORING SERVICE
EcoStruxure Asset Advisor sorgt für maximalen Schutz Ihrer kritischen Anlagen durch intelligente Alarmmeldungen, Fehlerbehebung aus der Ferne und datengestützte Erkenntnisse von Experten mit Überwachung rund um die Uhr – so erhalten Sie Informationen und Daten in Echtzeit direkt auf Ihr Smartphone.