Integriertes Steuerungs- und Sicherheitssystem (ICSS)
Eine ICSS-Lösung integriert die Prozesssteuerungs- und Sicherheitssysteme zu jeder Zeit autonom im Vergleich zum herkömmlichen Ansatz der isolierten Steuerungs- und Sicherheitssysteme. ICSS verwaltet und regelt den Produktionsprozess durch ein Distributed Control System (dezentrales Leitsystem, DCS) und ein Safety Instrumented System (SIS) unter Verwendung bewährter Foxboro- und Triconex-Systeme sowie eines Brand- und Gasdetektionssystems (Fire and Gas Detection System, FGS) und eines High Integrity Pressure Protection Systems (hoch-integriertes Druckschutzsystem, HIPPS), das häufig in komplexen Raffinerie- und petrochemischen Prozessen eingesetzt wird.