Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Industrial worker speaking into a walkie-talkie at work, industrial production.

    Prozesssicherheit

    A manager having a team meeting with his employees, cloud service providers

    Herausforderungen

    Eine Komplettlösung für proaktive Unfallverhütung

    Sie benötigen eine bewährte Prozesssicherheitslösung, die Sie dabei unterstützt, Risiken zu mindern, außerplanmäßige Ausfallzeiten zu vermeiden und die Prozesslaufzeit zu maximieren. Das Sicherheitssystem muss eine Vielzahl kritischer Anwendungen bereitstellen können, darunter Notabschaltung, F&G usw.

    • Lösungen

      Triconex ist das einzige Sicherheitssystem mit einer so umfangreichen nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Steuerung von Sicherheitssystemen und kritischen Systemen durch seine Anwendung seit 30 Jahren und in 13.000 Systemen weltweit.
    • Mehrwert

      • Zuverlässiger und sicherer Betrieb.
      • Einhaltung von Umweltschutzvorgaben und anderen Vorschriften.
      • Schutz von Anlagen und Personen.
      • Einhaltung und Übertreffen von Produktionszielen durch maximale Prozesslaufzeit.
    • Differenzierung

      • Zuverlässige und sichere Prozesssicherheitslösungen, auch mit Marinezulassung.
      • Unterstützt durch ein großes Team TÜV-zertifizierter Ingenieure für Funktionssicherheit.
      • Patentierter, fehlertoleranter Triple-Modular-Redundant (TMR)-Controller.
      • Der Marktführer in der Prozesssicherheit.

    Prozesssicherheits-Lebenszyklus

    Prozesssicherheits-Lebenszyklus
    Probleme lösende Techniker, Öl und Gas

    Weitere Lösungen für intelligente Öl- und Gasfelder – Onshore

    Schneider Electric unterstützt Raffinerien und petrochemische Betriebe durch besseres Management von Energienutzung und Energiekosten, Optimierung des Prozessertrags, Reduzierung oder Beseitigung sicherheitsrelevanter Vorfälle und höherer Bedienerleistung dabei, herausragende Leistungen zu erzielen.

    Ihre Vorteile

    • Bezeichnung auf Taste einer Tastatur lautet „Solutions“, Unternehmenslösungen.
      Hohe Sicherheitsintegrität: Systeme, die für die Verwendung zur Sicherheitsabschaltung im Notfall und andere kritische Anwendungen ausgelegt sind, die Sicherheits-Integritätslevel 1, 2 oder 3 erfordern.
    • Breitband, Geschwindigkeit, Netzwerk, Stromversorgung der Cloud, Internet der Dinge, Anbieter von Cloud-Diensten
      Hohe Verfügbarkeit: Das TMR-System kann mit bis zu drei Hauptprozessoren betrieben werden und stellt so die ununterbrochene Steuerung sicher.
    • Zeit ist Geld, Finanzen, Zeitmanagement, Nachhaltigkeit.
      Geringere Wartungskosten: Software-Tools mit umfangreichen integrierten Diagnosefunktionen lokalisieren Störungen automatisch bei austauschbaren Feldmodulen.

    Chat ist verfügbar.