Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Worker at gas storage plant with walkie talkie and clipboard in hand, sustainability consulting, oil and gas.

    Bewährte Prozessautomatisierung für Gasaufbereitung und LNG

    Workers inspecting oil and gas piping, process automation.

    Herausforderungen

    Die richtige Prozessautomatisierungslösung muss über die Tools verfügen, um das Risiko einer Nichteinhaltung des Projektzeitplans zu mindern, muss robust genug sein, um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, und muss über den richtigen Lebenszyklus-Support verfügen, um minimale Betriebskosten zu gewährleisten.

    Prozessautomatisierung

    Lebenszyklus-Darstellung, Regelscheibe, Lösungen für Unternehmen, Öl und Gas, Prozesssteuerung
    • Lösungen

      Wir bieten eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Automatisierungstechnologien, Kompetenz und Services, umgesetzt mit modernsten Tools von der Konzeption über die Inbetriebnahme bis über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hinweg. Ein Gesamtanbieter für das Komplettsystem bringt erhebliche Vorteile.
    • Mehrwert

      • Niedrigere Projektrisiken durch die Zusammenarbeit mit einem Gesamtanbieter, der Ihre Automatisierungsanforderungen erfüllen kann.
      • Sie erhalten betrieblichen Einblick und sichern die operationale Integrität durch sichere und zuverlässige Automatisierung.
      • Die zukunftssichere Philosophie stellt sicher, dass die Technologie, in die Sie heute investieren, auch morgen noch nicht überholt ist.
    • Differenzierung

      • Erfahrung – Nachgewiesen bei über 60 Gasverflüssigungsanlagen und über 20 Gaskraftwerken.
      • Stärke der Lösungen – Das breiteste und umfassendste Angebot der Branche.
      • Patentierter, fehlertoleranter Triple-Modular-Redundant (TMR)-Controller.
      • Im gesamten Unternehmen – Eine robuste Grundplattform unterstützt Integration in allen Aspekten der Automatisierung.
    Fabrikarbeiter im Bedienraum einer Anlage, Maschinensteuerung, Öl und Gas.

    Weitere Lösungen für LNG/Gasaufbereitung ansehen

    Bei Schneider Electric verstehen wir die betrieblichen Risiken und Probleme. Als Partner können wir Sie bei Konzeption, Umsetzung und langfristigem Unterhalt Ihres Betriebs unterstützen. Dies erreichen wir durch unsere große Auswahl an Technologien, Kompetenzen und Services. Gemeinsam können wir die Prozesssicherheitslösung erstellen, die heute wie morgen für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.

    Ihre Vorteile

    • Bezeichnung auf Taste einer Tastatur lautet „Solutions“, Unternehmenslösungen.
      Hohe Sicherheitsintegrität: Systeme, die für die Verwendung zur Sicherheitsabschaltung im Notfall und andere kritische Anwendungen ausgelegt sind, die Sicherheits-Integritätslevel 1, 2 oder 3 erfordern.
    • Chrompfeil zeigt in Richtung Himmel, Pfeil zeigt nach oben, Energieeffizienz.
      Hohe Verfügbarkeit: Das TMR-System kann mit bis zu drei Hauptprozessoren betrieben werden und stellt so die ununterbrochene Steuerung sicher.
    • Zeit ist Geld, Finanzen, Zeitmanagement, Nachhaltigkeit.
      Geringere Wartungskosten: Software-Tools mit umfangreichen integrierten Diagnosefunktionen lokalisieren Störungen automatisch bei austauschbaren Feldmodulen.

    Chat ist verfügbar.