Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Oil facility in front of mountains, oil and gas.

    Prozesssicherheit für Gasaufbereitung und LNG

    Workers in control room of gas plant, sustainability consulting

    Herausforderungen

    Gasaufbereitungsunternehmen brauchen eine bewährte Sicherheitslösung, die Sie dabei unterstützt, Risiken und Gefahren zu mindern, außerplanmäßige Ausfallzeiten zu vermeiden und die Prozesslaufzeit zu maximieren. Das Sicherheitssystem muss eine Vielzahl kritischer Anwendungen bereitstellen können, darunter Notabschaltung, F&G usw.

    Prozesssicherheits-Lebenszyklus

    Prozesssicherheits-Lebenszyklus
    • Lösungen

      Triconex ist das einzige Sicherheitssystem mit einer so umfangreichen nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Steuerung von Sicherheitssystemen und kritischen Systemen durch seine Anwendung seit 30 Jahren und in 13.000 Systemen weltweit.

    • Mehrwert

      • Zuverlässiger und sicherer Betrieb.
      • Einhaltung von Umweltschutzvorgaben und anderen Vorschriften.
      • Schutz von Anlagen und Personen.
      • Einhaltung und Übertreffen von Produktionszielen durch maximale Prozesslaufzeit.
    • Differenzierung

      • Zuverlässige und sichere Prozesssicherheitslösungen, auch mit Marinezulassung.
      • Unterstützt durch ein großes Team TÜV-zertifizierter Ingenieure für Funktionssicherheit.
      • Patentierter, fehlertoleranter Triple-Modular-Redundant (TMR)-Controller.
      • Der Marktführer in der Prozesssicherheit.
    Standard-Alternativtext

    Weitere Lösungen für LNG/Gasaufbereitung ansehen

    Bei Schneider Electric verstehen wir die betrieblichen Risiken und Probleme. Als Partner können wir Sie bei Konzeption, Umsetzung und langfristigem Unterhalt Ihres Betriebs unterstützen. Dies erreichen wir durch unsere große Auswahl an Technologien, Kompetenzen und Services. Gemeinsam können wir die Prozesssicherheitslösung erstellen, die heute wie morgen für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist

    Ihre Vorteile

    • Bezeichnung auf Taste einer Tastatur lautet „Solutions“, Unternehmenslösungen.
      Hoher Sicherheits-Integritätslevel
      Triconex-Systeme, die für die Verwendung zur Sicherheitsabschaltung im Notfall und andere kritische Anwendungen ausgelegt sind, die Sicherheits-Integritätslevel 1, 2 oder 3 wie in der Norm IEC 61508 zur Funktionssicherheit festgelegt erfordern.
    • Arbeiter mit Tablet-Computer vor Ölbohrinsel, Öl und Gas, Nachhaltigkeitsberichte, Internet der Dinge (IoT).
      Hoher Sicherheits-Integritätslevel: Systeme, die für die Verwendung zur Sicherheitsabschaltung im Notfall und andere kritische Anwendungen ausgelegt sind, die Sicherheits-Integritätslevel 1, 2 oder 3 erfordern
    • Chrompfeil zeigt in Richtung Himmel, Pfeil zeigt nach oben, Energieeffizienz.
      Hohe Verfügbarkeit: Das TMR-System kann mit bis zu drei Hauptprozessoren betrieben werden und stellt so die ununterbrochene Steuerung sicher.
    • Standard-Alternativtext
      Geringere Wartungskosten: Software-Tools mit umfangreichen integrierten Diagnosefunktionen lokalisieren Störungen automatisch bei austauschbaren Feldmodulen

    Chat ist verfügbar.