Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric présente Microgrid Flex : une nouvelle solution intelligente pour optimiser l’énergie en entreprise

•    Le premier système de microgrid standardisé qui réduit le délai d’implémentation de plusieurs années à quelques mois.
•    Cette innovation permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations énergétiques tout en renforçant leur résilience et en accélérant leur décarbonation.
•    Microgrid Flex sera présenté au salon Vakbeurs Energie.

Schneider Electric,  leader de la transformation numérique dans le domaine de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, annonce aujourd’hui le lancement dEcoStruxure™ Microgrid Flex. Cette solution innovante, conçue sur un modèle standardisé, permet de réduire considérablement les délais de mise en œuvre des projets et d’améliorer le retour sur investissement.

Le système électrique européen est en pleine mutation. Selon les projections d’Agora Energiewende, 96 % de l’électricité européenne devrait provenir de sources renouvelables d’ici 2050, contre environ 44 % aujourd’hui. Dans ce contexte, la demande en microgrids ne cesse de croître.

EcoStruxure Microgrid Flex utilise des outils digitaux et des architectures testées en usine pour réaliser des systèmes microgrid, depuis les spécifications jusqu’à la conception et la construction, afin de réduire le temps et les efforts nécessaires entre la phase de design et la mise en service. Cela a un impact très positif sur le retour sur investissement des clients, car le nombre d’heures d’ingénierie nécessaires est considérablement réduit, ce qui se traduit par des économies notables. 

« Les microgrids permettent de gérer intelligemment les sources d’énergie locales, telles que les panneaux photovoltaïques ou les systèmes de stockage, qui fournissent de l’électricité. Ils contribuent ainsi non seulement à la durabilité et à l’électrification, mais aident également les entreprises à maîtriser leurs coûts énergétiques. Avec EcoStruxure Microgrid Flex, les entreprises disposent d’une solution standardisée qui réduit les temps d’arrêt, les émissions de gaz à effet de serre et le gaspillage énergétique. Elles peuvent ainsi exploiter pleinement leurs sources d’énergie renouvelable et accélérer leur transition vers un avenir durable », explique Hans Smid, VP Digital Energy Belgique et Pays-Bas chez Schneider Electric.

EcoStruxure Microgrid Flex est une offre qui comprend :

•    Logiciels et outils analytiques avancés pour l’ensemble du cycle de vie, de l’évaluation initiale à l’exploitation et l’optimisation.
•    Architectures validées (TVDA) : une bibliothèque complète de ressources énergétiques distribuées (DER) validées et testées, pour des mises en service plus rapides et fiables.
•    Services d’exploitation et de maintenance pour un fonctionnement simple et durable du microgrid.

Cette solution s’adresse particulièrement aux petites et moyennes structures – hôtels, commerces, établissements de santé, collectivités – qui souhaitent renforcer leur indépendance énergétique et réduire leur empreinte carbone.

Plus d’informations sur EcoStruxure™ Microgrid Flex 

Microgrid Flex sera présenté au salon Vakbeurs Energie, à ’s-Hertogenbosch, du 7 au 9 octobre 2025, stand 7.C086.

Fichiers joints

  • Schneider Electric_MicrogridFlex_BE_FR.pdf

    PDF, document
    25/09/2025
    Consulter la ressource

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :