C'est dans ce contexte que nous développons la gamme EcoStruxure Panel Server, la nouvelle génération de passerelles et de serveurs d’énergie. EcoStruxure Panel Server fournit une connexion simple et rapide avec le logiciel de contrôle de périphérie, avec vos systèmes BMS et avec les applications cloud de Schneider Electric.
Fonctions et avantages de l’EcoStruxure Panel Server :
- Passerelle tout-en-un pour récupérer les données de vos capteurs sans fil et des appareils de communication Modbus, optimisant ainsi votre solution de gestion de l’énergie
- Mise en service facile avec l'outil EcoStruxure Power Commission, avec des fonctions « plug & play » et de découverte automatique pour les appareils liés
- Commande simple avec des pages Web embarquées faciles à utiliser et contextualisation des données pour une analyse plus pertinente
- Cybersécurité améliorée, conçue via un Development Life Cycle conformément à la norme CEI 62443-4-1 et certifiée CEI 62443 SL1
- Equipé de divers protocoles de communication (y compris Ethernet, capteurs sans fil IEEE802.15.4, Bluetooth, WiFi, et en option routeurs cellulaires).
Conformément à notre politique générale de fin de vie des produits, nous vous informons par la présente de la fin prochaine de la commercialisation de la gamme Com'X, comme indiqué ci-dessous.
- Gamme : Com'X
- Produit : Toutes les versions hardware et firmware.
- Référence commerciales : EBX210, EBX510
- Date de la dernière commande : 30 Mars 2022
- Fin de service : Mars 2024.
- Remplacement par une nouvelle gamme EcoStruxure Panel Server, disponible à partir de Novembre 2021.
Veuillez noter que la date de dernière expédition est la date de la dernière commande + 4 semaines.
Nous conseillons les lecteurs de cette annonce :
- De diffuser le message au sein de leur entreprise, et si nécessaire à leurs clients et partenaires.
- De passer en revue la “base installée” pour évaluer les besoins de remplacement.
- De planifier tout achat en fonction des besoins et passer les commandes avant la « date de dernière commande ».