Dans le domaine de l'eau, nous retrouvons des moteurs pour les pompes, les agitateurs, etc. L'un des plus grands défis est d'éviter les arrêts imprévus et le gaspillage d'énergie. Comment la gestion intelligente des moteurs peut-elle résoudre ce problème?
Avec nos variateurs de fréquence Altivar et nos démarreurs progressifs, les moteurs sont par défaut contrôlés de manière économique et fiable. Cependant, des contacteurs de démarrage classiques sont également utilisés pour contrôler les moteurs à pleine vitesse, ainsi que d'autres charges électriques telles que l'éclairage, les chauffages ou les chargeurs. Dans le cas d'un contrôle "direct on line" avec des contacteurs classiques, il existe un risque de gaspillage d'énergie, voire pire, d'arrêts imprévus. C'est là qu'intervient la surveillance de la consommation d'énergie, du comportement et de l'état de maintenance de la charge. TeSys Island, une combinaison de contacteurs intelligents, offre une solution pour les moteurs jusqu'à 37 kW et les charges électriques jusqu'à 80 A. La communication et le contrôle se font via Ethernet, mais une commande manuelle est également possible.
Une meilleure visibilité pour éviter les arrêts imprévus
Les contacteurs intelligents de Schneider Electric de ans la solution TeSys Island fournissent une visibilité complète sur l'état opérationnel et l'état de maintenance de toutes vos charges électriques. La surveillance de la consommation d'énergie permet de réaliser des progrès significatifs en matière d'efficacité énergétique. De plus, la protection complète intégrée du moteur offre une vue d'ensemble de toutes les erreurs possibles, avec la possibilité de définir une pré-alarme pour chaque erreur. L'accessibilité de toutes ces données via une connexion Ethernet permet non seulement de les visualiser, mais également de signaler, d'analyser et même de réinitialiser les erreurs à distance via un accès externe. Si vous constatez la nécessité d'une meilleure efficacité énergétique et d'une efficacité opérationnelle optimale, et que vous recherchez une solution durable et rapide avec moins de composants et moins de câblage, plus facile à installer et à entretenir, alors TeSys Island répondra à tous ces besoins. Si vous manquez de personnel technique compétent pour garantir et entretenir votre processus sur site, TeSys Island vous fournit les bonnes informations et vous permet de gérer l'installation à distance.
Téléchargez ici le livre blanc sur la gestion intelligente des moteurs avec TeSys Island pour connaître tous les détails.
Besoin de plus d'informations sur la gestion de l'eau ? Rendez-vous sur notre page dédiée à l'eau et aux eaux usées sur https://www.se.com/be/fr/work/solutions/for-business/water/