Disponibilité d'électricité flexible de la meilleure qualité
Bruxelles, Belgium
13/06/2023
Qu'ont en commun les centres de données, les bâtiments commerciaux, la télécommunication, les hôpitaux et les aéroports ? Tous ont besoin d'une protection de l'alimentation électrique robuste et d'une disponibilité fiable de l'électricité. Mais comment garantir cette fiabilité à une époque où les budgets sont étroitement gérés ? La réponse se trouve dans les solutions d'alimentation sans interruption (onduleur ou UPS) modulaires et évolutives. Elles sont faciles à installer, à mettre à niveau et à entretenir.
Faciles à installer et à perfectionner
Les solutions UPS modulaires s'intègrent parfaitement dans un modèle de pay for what you need ou pay as you grow. Le nouvel onduleur Easy UPS triphasé 50-250 kW (400V) est le fleuron de cette philosophie. Nous pouvons miser sur le mot "Easy" (facile), les yeux fermés. Son design adaptable et compact le rend idéal pour les petits et moyens centres de données, ainsi que pour les applications commerciales et industrielles où le besoin en électricité est indispensable. Vous pouvez commencer modestement, mais vous pouvez aussi vous agrandir rapidement si nécessaire.
Faciles à entretenir
Grâce à un échange en direct de modules d'alimentation (certifié par une tierce partie), vous pouvez augmenter la capacité sans interruption de service. L'installation, la configuration et l'entretien restent toujours faciles d’usage et intuitifs. Ce qui est un grand avantage pour les entrepreneurs et les gestionnaires d'installations qui ont peu de temps pour réaliser leurs projets.
Le résultat ? Un investissement modeste avec le meilleur rapport qualité-prix.
Dans la pratique
Prenons l'exemple du secteur de la santé. Dans ce domaine, on cherche constamment la manière la plus efficace de fournir des soins de qualité aux patients, en tenant compte d'une population vieillissante. La transformation numérique joue un rôle de plus en plus important dans cette démarche.
En même temps, il faut être capable de faire face à l'instabilité du réseau électrique. Si l'électricité s'arrête, quelle est la redondance du système pour garantir la sécurité des patients et le fonctionnement sans interruption des systèmes cliniques et opérationnels ?
Une solution UPS fiable et économique
Il vous faut alors une solution UPS fiable et économique. Elle protège l'infrastructure IT critique, peut être installée dans un espace restreint et peut évoluer grâce à un concept modulaire. Le nouvel onduleur Easy UPS triphasé 50-250 kW (400V) répond parfaitement à ces exigences.
Ce nouvel onduleur est disponible via nos partenaires de distribution et fait partie de notre Easy Product Portfolio et du programme SE Green Premium.
Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust
Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.