Schneider Electric, leader mondial actif dans les technologies de l’énergie, publie aujourd’hui un rapport de recherche soulignant l’importance de l’électrification pour l’avenir de l’Europe. Actuellement, le taux d’électrification en Europe est de seulement 21%, un chiffre qui n’a pas évolué depuis dix ans et qui accuse un retard de 10 points par rapport à la Chine, où l’électrification progresse rapidement. Parallèlement, le coût de l’énergie résidentielle dans l’UE s’élève à 0,27 euro par kWh, contre 0,15 euro aux États-Unis et seulement 0,08 euro en Chine, rendant le prix de l’énergie quotidienne en Europe trois fois plus élevé qu’en Chine.
Le rapport, “Europe energy security and competitiveness – supercharging electrification”, révèle que l’Europe pourrait économiser 250 milliards d’euros par an d’ici 2040 grâce à une électrification rapide. Le défi énergétique européen consiste à trouver un équilibre entre accessibilité, sécurité et durabilité, notamment à cause de la forte dépendance aux importations d’énergies fossiles qui maintient les coûts élevés tout en freinant les objectifs climatiques. Pourtant, les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union ont déjà diminué de 37% par rapport à 1990.
L’électrification apparaît comme la solution clé pour résoudre ce trilemme énergétique, bien que son rythme progresse à des vitesses très différentes selon les pays européens, influencées par leurs infrastructures, politiques, maturité des marchés et degré d’adoption par les consommateurs. Ainsi, les pays nordiques ont déjà réalisé des avancées notables dans les secteurs des transports et du bâtiment, tandis que d’autres nations commencent à intensifier leurs efforts. Le sud de l’Europe affiche souvent des taux élevés d’électrification des bâtiments, alors que l’Europe centrale et occidentale se concentre davantage sur l’électrification industrielle et les initiatives de consommateurs producteurs. Pour rester compétitive à l’échelle mondiale, l’Europe doit accélérer la transition vers un modèle largement électrifié.
Plusieurs leviers politiques essentiels ressortent également : réduire l’écart tarifaire entre l’électricité et le gaz naturel constitue une priorité, notamment en supprimant les subventions aux énergies fossiles et en réformant la fiscalité énergétique pour encourager les énergies renouvelables.
L’accélération des financements est tout aussi cruciale, via la simplification de l’accès aux investissements, l’octroi d’incitations ciblées (notamment pour les PME), et l’orientation des revenus des systèmes d’échange de quotas d’émission ainsi que des fonds d’innovation vers des projets d’électrification.
Par ailleurs, le rapport met l’accent sur le développement de marchés locaux solides. Cela inclut l’imposition de l’électrification dans les nouvelles constructions et procédés industriels, le soutien au déploiement rapide des pompes à chaleur et véhicules électriques, ainsi que l’encouragement des initiatives de producteurs-consommateurs.
Le développement local doit être soutenu par des politiques d’achat public responsables, une accélération des processus de normalisation et une priorité donnée à l’innovation ainsi qu’à la production européenne. Cela permettra de garantir que les retombées économiques et sociales de l’électrification bénéficient à l’ensemble du continent.
Laurent Bataille, vice-président exécutif Europe chez Schneider Electric, commente : « Cette étude constitue l’une des analyses les plus complètes réalisées à ce jour sur le potentiel d’électrification en Europe et sur les mesures politiques nécessaires pour le concrétiser. L’électrification est un levier indispensable, non seulement pour atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi pour dynamiser la croissance économique, renforcer l’indépendance énergétique et accroître la compétitivité industrielle. L’Europe ne peut plus se permettre de stagner dans ce domaine. La technologie est là, prête à être déployée. Il appartient désormais aux pouvoirs publics d’encourager cette transition, tandis que les entreprises doivent accélérer son déploiement, afin de libérer dès aujourd’hui les bénéfices économiques et environnementaux attendus. »