Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Les 3 principales causes d’incendies d’origine électrique dans les logements

La maison est un endroit où l'on se sent en sécurité, pourquoi en irait-il autrement de notre installation électrique ?

Les 3 principales causes d’incendies d’origine électrique dans les logements

En tant qu'électricien qualifié, vous savez à quel point votre rôle est crucial pour assurer la sécurité électrique du domicile de votre client. Mais pour éviter efficacement les incendies électriques résidentiels, vous devez connaître les défauts courants qui sont à l'origine de ces incendies.

Voici les trois principales causes d'incendies d'origine électrique dans les logements et les solutions associées que vous pouvez proposer à vos clients pour réduire ce nombre d’accidents. 

La foudre

Un coup de foudre indirect provoque des surtensions “atmosphériques“ qui peuvent :

  • endommager les équipements électriques et électroniques,
  • provoquer des incendies.

Pour éviter cela, l’utilisation de parafoudres, spécifiques pour le résidentiel dans un réseau TT qui réalisent une protection de Type 2 (onde 8/20µs) suivant la norme EN61643-11, s’avère très efficace.

Les parafoudres Resi9 Schneider Electric Quick PF en monophasé ou en triphasé sont très compacts, ont un pouvoir d’écoulement = 10kA et ils intègrent les fonctions suivantes :

  • un parafoudre,
  • un disjoncteur de déconnexion,
  • une signalisation de fin de vie.

Surintensité

Savez-vous que 80% des surtensions résidentielles sont causées par des appareils utilisés tous les jours ?

Le courant de surcharge est dû au déséquilibre entre la demande de courant et la capacité de transport du fil.

Cela se produit quand :

  • Trop d'appareils électriques sont connectés à la même alimentation,
  • Un appareil est défectueux (moteur bloqué...),
  • Pic de courant éphémère dû au démarrage d’un moteur.

Un court-circuit est une connexion anormale entre le fil de phase et de neutre ou entre les deux fils de phase.

Cela peut se produire en raison :

  • D’erreurs de maintenance électrique (coupure des câbles sous tension ...),
  • De fils de raccordement desserrés,
  • D’appareils défectueux.

Les courts-circuits et les courants de surcharge peuvent avoir de graves conséquences pour les installations et les bâtiments. Ils peuvent même provoquer des incendies.

Il est donc essentiel d'installer des équipements tels que des disjoncteurs qui assurent une protection totale contre ces deux phénomènes.

Les disjoncteurs Resi9 Schneider Electric empêchent les détériorations de câbles dues aux surintensités.

Caractéristiques :

  • pouvoir de coupure : 3000 A
  • raccordement : câble cuivre
    • rigide : 25 mm2 maxi
    • souple : 16 mm2 maxi
    • peigne à fourche (sur le bas de l’appareil)
  • agrément : CEBEC
  • conformité aux normes : CEI/EN 60898-1

Courant de fuite

Une mauvaise isolation électrique, une humidité excessive et la corrosion peuvent provoquer une fuite de courant électrique vers la terre ou des éléments conducteurs voisins (comme la poussière, par exemple) et provoquer un incendie électrique.

Pour vous protéger contre les chocs électriques, suivez 3 principes :

  • Empêcher le contact avec les pièces sous tension,
  • Implémenter un système de mise à la terre,
  • Installer des Interrupteurs différentiels (RCB).

Les interrupteurs différentiels Resi9 Schneider Electric :

  • protègent les personnes contre l’électrocution par contact direct (30 mA), 10 mA si requis par la norme électrique CEI 60364,
  • protègent les personnes contre l’électrocution par contact indirect (300 mA),
  • protègent les bâtiments et les équipements contre un incendie par courants de fuite (300 mA),
  • offrent une position OFF de la bascule qui permet de déconnecter la partie avale de la source d’alimentation,
  • offrent un bouton de test (sur la façade avant au-dessus de la bascule) qui permet de vérifier le bon fonctionnement du RCCB/ID.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :