Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Les boutons-poussoirs d’Harmony sont devenus non filaires et intelligents !

29/03/2021

Les boutons-poussoirs et sélecteurs forment une partie essentielle de l’interface opérateur. Beaucoup d’applications demandent de la flexibilité et de l’intelligence.

Les boutons-poussoirs d’Harmony sont devenus non filaires et intelligents !

Imaginons les situations suivantes :

  • Le fonctionnement des portes coulissantes ou des volets lors de l'utilisation d'un chariot élévateur ou d'un autre véhicule. La vitesse et la mobilité sont importantes en ce cas.
  • La distance de câblage est tellement grande qu’il ne serait pas pratique de devoir câbler l’interface opérateur.
  • Il est nécessaire de collecter des informations utiles sur l'utilisation des boutons-poussoirs et des sélecteurs (à la fois filaires et sans fil) pour améliorer l'application.

Le bloc de contact sans fil Harmony offre la solution idéale pour constructeurs de machines et utilisateurs finaux industriels.

Comment l’utiliser ?

Les blocs de contact ZBRT1/ZBRT2 renouvelés sont entièrement compatibles avec la gamme Harmony XB4 (métallique) et XB5 (plastique). Ceci rend notre solution non seulement rapide mais elle réduit également les coûts. Les blocs de contact sans fil et sans batterie émettent un signal vers un récepteur câblé à l’application.
Le bloc de contact dure jusqu’à 1 million de signaux, ce qui garantit une longue durée de vie.

Besoin de collecte de données

Pour répondre au besoin de collecter des données sur l'utilisation de votre machine dans le but d'améliorer l'application, Schneider Electric a développé le Harmony Hub. Cette passerelle sans fil reçoit le signal du bloc de contacts sans fil et le transmet à l'automate programmable. Cela permet des analyses précieuses à l'aide d'EcoStruxure Machine Advisor. Il est possible de connecter jusqu'à 60 appareils (sans fil) au Harmony Hub !
Des exemples de points de données utiles sont :

  • Mesure des démarrages et arrêts de la machine
  • Mesure des réinitialisations de la machine
  • Mesure des paramètres utilisés par la machine
  • Localisation des boutons d’arrêt d’urgence activés

Besoin de collecte de données sans application non filaire

Il est également possible de collecter des données précieuses à l’aide de boutons-poussoirs et sélecteurs déjà connectés par fil. Le bloc de contact de surveillance peut facilement être cliqué sur ou mis à côté d’un contact existant. Ainsi il permet à tout constructeur de machines ou utilisateur final industriel de démarrer facilement le parcours numérique de la collecte de données.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :