Cette proportion peut même atteindre 90 % dans les industries lourdes. Depuis 2009, l'UE a par conséquent fixé, dans la directive 640/2009 sur l'écoconception, des exigences minimales d'efficacité énergétique pour les nouveaux moteurs électriques d'une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW, afin d'encourager les fabricants à mettre sur le marché des produits plus efficaces sur le plan énergétique. Cette directive stipule que les moteurs électriques doivent être classés au moins IE3. Les moteurs électriques avec variateur de fréquence doivent être classés au moins IE2. L'IE (International Efficiency) indique le degré d'efficacité énergétique d'un moteur électrique. Plus le chiffre est élevé, plus l'efficacité est grande.
Nouvelle directive pour les moteurs électriques et les variateurs de fréquence
Le 25 octobre 2019, les États membres de l'UE ont renforcé les exigences minimales d'efficacité énergétique pour les moteurs électriques et les variateurs de fréquence dans le cadre de la directive européenne 2019/1781. Cette nouvelle directive remplace l'actuel règlement 640/2009 et entrera en vigueur le 1er juillet 2021. La nouvelle directive couvre tous les moteurs à induction destinés à une utilisation continue, à deux, quatre, six ou huit pôles et dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 1 000 kW. Les moteurs électriques d'une puissance de 0,12 kW à 0,75 kW inclus devront respecter la classification d'efficacité énergétique IE2 à partir de cette date, et les moteurs électriques d'une puissance comprise entre 0,75 kW et 1 000 kW devront respecter la classification IE3. La classification minimale IE2 pour les moteurs électriques à variateur de fréquence sera abandonnée. À partir de cette date, des classifications d'efficacité énergétique distinctes s'appliquent aux variateurs de fréquence. Les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique des moteurs électriques et des variateurs de fréquence seront encore renforcées par étapes successives à compter du 1er juillet 2022 et du 1er juillet 2023.
Classification de l'efficacité énergétique des variateurs de fréquence
L'efficacité énergétique des variateurs de fréquence et des systèmes d'entraînement est définie dans la norme IEC61800-9. À partir du 1er juillet 2021, les variateurs de fréquence seront marqués d'une classification IE0, IE1 ou IE2. Cette classification indique le degré d'efficacité énergétique d'un variateur de fréquence, IE1 étant la référence établie par la directive sur l'écoconception. Les variateurs de fréquence ayant un indice IE0 sont 25 % moins économes en énergie et ceux ayant un indice IE2 sont 25 % plus économes en énergie. Les variateurs de fréquence qui conviennent aux moteurs électriques d'une puissance de 0,12 kW à 1 000 kW inclus et dont la tension nominale est comprise entre 100 et 1 000 VCA doivent répondre à la classification IE2 à partir du 1er juillet 2021.
Outil de calcul d'efficacité Altivar
Les variateurs de fréquence Altivar des séries Altivar Machine, Altivar Process et Altivar Building répondent aux exigences les plus strictes de la norme d'efficacité énergétique IEC 61800-9 et sont classés IE2. Schneider Electric a mis au point l'outil de calcul d'efficacité Altivar, qui permet à ses partenaires et clients de démontrer que les pertes des différents modèles dans chacune des configurations possibles sont conformes à la classification d'efficacité énergétique IE2. En outre, les tests montrent également que les variateurs de fréquence sont conformes à la norme CEI/EN 61800-9-2, qui indique les pertes de puissance maximales pour les CDM (modules d'entraînement complets) et les PDM (systèmes d'entraînement de puissance : association d'un moteur et d'un variateur de fréquence).
Cinq étapes
L'utilisateur peut voir en cinq étapes si un variateur de fréquence répond à la norme et quel est son niveau d'efficacité énergétique. Dans la première étape, il sélectionne la référence du variateur de fréquence dont les spécifications techniques du produit sont alors affichées. Il choisit ensuite le type de moteur sur lequel le variateur de fréquence est utilisé. Après cette étape, l'utilisateur obtient immédiatement toutes les données relatives à l'efficacité énergétique : l'outil d'efficacité Altivar indique au niveau du produit les différentes pertes selon les huit points abordés dans le règlement UE 2019/781 et liés au rapport couple/vitesse. Enfin, il reçoit une analyse des pertes de l'entraînement et du moteur selon les mêmes huit points prédéfinis. Les résultats des tests de l'outil peuvent être enregistrés sous la forme d'un fichier PDF, ce qui permet à l'utilisateur de prouver que les composants utilisés sont conformes à la dernière norme en vigueur.