Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Nouvelle standardisation : les microgrids comme accélérateurs de la transition énergétique

Les microgrids gagnent en importance pour les organisations commerciales et industrielles. En produisant et en stockant localement de l’énergie, les entreprises améliorent leur efficacité, leur résilience et leur indépendance. Elles sont ainsi mieux armées face à la hausse des coûts énergétiques et aux pics de consommation ou perturbations sur le réseau électrique. Les microgrids apportent donc une solution directe en équilibrant localement l’offre et la demande.

La standardisation des microgrids rend cette technologie plus accessible et applicable à un large éventail d’organisations. De plus, les microgrids contribuent souvent de manière significative à la réduction des émissions de CO₂, ce qui leur confère un rôle clé dans l’objectif d’une neutralité carbone.

 

Des initiatives uniques à des modèles évolutifs

Jusqu’à récemment, les microgrids étaient surtout envisageables pour de grandes entreprises. Chaque projet était unique : une combinaison complexe de logiciels, de matériel et de nombreux développements sur mesure. Cela nécessitait l’intervention de plusieurs prestataires, des délais pouvant aller jusqu’à trois ans et une coordination intensive avec les gestionnaires de réseau. Pour beaucoup d’entreprises, cela signifiait que le retour sur investissement ne devenait visible qu’à long terme.

Avec EcoStruxure™ Microgrid Flex, Schneider Electric introduit la standardisation dans le secteur.

EcoStruxure Microgrid Flex : la standardisation comme catalyseur

Pour être largement adoptés, les microgrids doivent être évolutifs, reproductibles et rapides à configurer. EcoStruxure Microgrid Flex est l'une des premières solutions standardisées pour les microgrids commerciaux et industriels en Belgique.

Le package comprend tous les outils nécessaires pour concevoir, construire, mettre en service et gérer un microgrid. Grâce à la standardisation, les configurations peuvent être finalisées beaucoup plus rapidement, à partir d’architectures prétestées et validées, incluant matériel, logiciels et services associés.

Alors qu’il fallait autrefois des années pour mettre en œuvre un projet, il peut désormais être réalisé en quelques mois. Cela réduit drastiquement les coûts et accélère le retour sur investissement.

 

[embed url="https://www.youtube.com/watch?v=uAYyxCEUo04"]

 

Planification et mise en œuvre rapides

Avec l’outil de configuration basé dans le Cloud de Schneider Electric, les clients ou installateurs peuvent simplement saisir les paramètres de leur site : charges électriques, ressources renouvelables disponibles (DER), connexions réseau et structures tarifaires.

L’outil génère automatiquement un programme de commande (PLC), qui peut être chargé sur le contrôleur de microgrid sur site ou transmis à un constructeur de panneaux. Là où ce processus prenait auparavant des semaines ou des mois, il est maintenant réalisé dans un délai beaucoup plus court.

Après la mise en service, les solutions logicielles EcoStruxure Microgrid Operation (EMO) et EcoStruxure Microgrid Advisor (EMA) assurent respectivement la gestion opérationnelle et l’optimisation intelligente pilotée par l’IA. Le centre de contrôle énergétique gère les ressources afin de maximiser les performances, par exemple en rechargeant automatiquement les batteries lors de tempêtes annoncées ou en période de forte demande.

À quelles entreprises s'adressent les microgrids ?

EcoStruxure Microgrid Flex est destiné en premier lieu aux petits et moyens bâtiments, avec des options d’extension comme l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Exemples d’applications :

●    Un microgrid connecté en permanence au réseau (panneaux solaires + batteries) qui réduit les coûts énergétiques. 
●    Un microgrid capable de fonctionner de manière autonome grâce à des piles à combustible en cas de perturbations.
●    Des sites hors réseau qui combinent générateurs, énergie solaire et batteries pour réduire la consommation de carburant.

Cette standardisation ouvre la voie à une croissance exponentielle du marché des microgrids. Comme ce fut le cas pour les batteries lithium-ion, elle entraîne des économies d’échelle, une baisse des coûts et davantage d’innovation. Elle accélère ainsi l’adoption des DER et des VPP, essentielle pour atteindre les objectifs climatiques.

Un marché des microgrids en pleine maturité

La croissance des microgrids nécessite aussi une main-d’œuvre qualifiée. Schneider Electric y répond avec des programmes de certification tels que l’EcoXpert Microgrid Badge, permettant aux installateurs et fournisseurs de démontrer et d’élargir leur expertise.

C’est un tournant dans le secteur de l’énergie. Pour la première fois, un large éventail d’entreprises et d’institutions peut prendre en main son approvisionnement énergétique. La standardisation des microgrids commerciaux et industriels constitue une étape décisive de la transition énergétique, et Schneider Electric y apporte son expertise en ingénierie, en digitalisation et en partenariats.

Avec EcoStruxure Microgrid Flex, nous posons les bases de la sécurité énergétique et de la durabilité pour les décennies à venir.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :