Préservez la sécurité des maisons connectées avec une alimentation de secours
Bruxelles, Belgium
06/09/2021
Les appareils électriques font désormais partie intégrante de nos domiciles, qu'il s'agisse de l'électroménager, des appareils domestiques ou des téléphones et tablettes. Mais la part toujours croissante d’appareils connectés transforme les résidents en clients potentiels pour une alimentation de secours, par le biais d'un Uninterrupted Power Supply (UPS). Quels sont les appareils domestiques qui nécessitent une alimentation de secours ?
Le marché de la maison connectée est en plein essor. Il accroit la nécessité de contrôler en permanence des éléments tels que la température et l'éclairage, et de maintenir la connexion Wifi, même en cas de panne de courant.
Protections solaires et portes de garage
De nombreuses maisons sont aujourd'hui équipées de protections solaires (semi-)automatiques. Certaines maisons disposent également de volets pour les fenêtres et les portes. Dans ces deux cas, une alimentation de secours se révèle utile. C'est précisément lorsque l'orage provoque une panne de courant qu'un UPS peut jouer un rôle important pour protéger une maison et ses habitants.
Les portes de garage sont également intéressantes : dans certains cas, elles ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'un moteur électrique. Il est alors essentiel de disposer d'une alimentation de secours afin de pouvoir les ouvrir.
L'électronique domestique et les systèmes de sécurité
La plupart des maisons disposent d'un système de divertissement, allant du plus simple (un simple téléviseur) au plus complexe (home cinéma). N'oublions pas le modem, les routeurs éventuels et tous les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et téléphones connectés, qui doivent également pouvoir être chargés. De nombreuses personnes ont un besoin essentiel de ces appareils pour communiquer et travailler. Il n'est donc pas inutile de demander : « combien de temps pourriez-vous vous en passer en cas de panne de courant ? »
Les systèmes de sécurité peuvent également utiliser une alimentation de secours. Les maisons disposant d'une vidéosurveillance doivent en maintenir le fonctionnement même en cas de panne de courant. Un système UPS fiable se révèle alors utile.
Électroménager
Les systèmes UPS peuvent protéger toutes sortes d'appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs, des congélateurs, des machines à laver et des lave-vaisselles. Tout d'abord en leur fournissant une alimentation de secours, mais également en les protégeant contre les surtensions et les coupures de courant pouvant survenir dans diverses situations. Un UPS est conçu pour assurer une stabilité, ce qui permet de prolonger la durée de vie des appareils coûteux et importants.
« En cas d'orage et de panne de courant, les conséquences peuvent être fâcheuses dans le local technique ».
Pompes
Les habitations situées en zone humide disposent souvent d'une pompe dans ou sous la cave. Ces pompes maintiennent la maison au sec et la préservent des eaux souterraines qui peuvent refluer. Dans une telle situation, ou en cas d'orage et de panne de courant, les conséquences peuvent être fâcheuses dans la cave (et se traduire par un travail de nettoyage conséquent pour le propriétaire).
Les maisons avec piscine utilisent également une ou plusieurs pompes pour nettoyer l'eau. Parfois même, certaines maisons dépendent d'une pompe pour l'eau potable, car elle provient d'une source propre. Dans tous les cas, un UPS peut se révéler utile, voire indispensable. Pour beaucoup, manquer d'eau est une situation inimaginable.
Appareils médicaux
Lorsque des appareils médicaux sont présents dans une maison, une panne de courant peut constituer un danger mortel. Tant pour la respiration que pour l'alimentation par sonde et les lits médicaux, un UPS est nécessaire pour la santé du patient. Sans oublier les systèmes destinés à des animaux domestiques, tels que les aquariums.
L’électricien : un conseiller en solutions de secours
Les électriciens constituent les interlocuteurs parfaits pour susciter les besoins et l'intérêt pour les solutions UPS des propriétaires et des résidents. Ils peuvent les conseiller sur les avantages d'un UPS fiable en cas de panne de courant. Lorsque le client réalise le nombre d'appareils dont il dépend, son intérêt pour un UPS s'accroit. Ensuite, aider le client à choisir les appareils indispensables le rapproche de l'achat. À ce stade, il est utile de se concentrer sur l'amélioration de la sécurité et la simplicité.
Choisir le bon UPS
Les propriétaires s'efforcent de rendre leur habitation confortable et sécurisée. Les pannes de courant constituent une menace pour ces deux objectifs. Les électriciens peuvent les aider à devenir conscients de ce problème et à choisir l'UPS qui convient à leur situation.
Découvrez ici toutes les solutions UPS existantes, y compris pour les particuliers. Pensez également aux solutions pour maisons connectées qui rendent la maison plus pratique. Les électriciens peuvent également consulter le Portail des partenaires pour obtenir des informations exclusives pouvant générer un meilleur chiffre d'affaires.
Belgium