Prévenez les temps d'arrêt et contribuez à un meilleur climat

Bruxelles, Belgium

03/07/2023

Vous pouvez éviter les temps d'arrêt dus à la surchauffe grâce à un contrôle climatique adéquat. En outre, les composants peuvent durer jusqu'à deux fois plus longtemps à la bonne température de fonctionnement.

Assurer la continuité et augmenter la productivité sont souvent des objectifs clés des usines. Il s'agit de prévenir les pannes qui pourraient entraîner des arrêts du processus de production. Un bon contrôle du climat à l'intérieur de l'enveloppe universelle est essentiel à cet égard. La surchauffe des composants peut entraîner des pannes ou une réduction de la durée de vie.

Les temps d'arrêt sont souvent dus à une surchauffe. Une bonne gestion de la température permet d'éviter ce problème.

Développement durable

Saviez-vous qu'avec une climatisation adéquate, vous pouvez contribuer au développement durable ? Il a été démontré que les composants durent jusqu'à deux fois plus longtemps à la bonne température de fonctionnement. Si certains composants, comme un variateur de vitesse, sont trop chauds de 10 degrés Celsius, leur durée de vie peut être réduite de moitié. En prolongeant la durée de vie de composants coûteux, vous contribuez à la protection du climat et de votre porte-monnaie.

Environnements contaminés

Dans certains secteurs industriels, vous devez souvent faire face à des environnements pollués. Avec un échangeur air-air, nous veillons à ce que l'air pollué ne pénètre pas dans l'armoire et ne puisse pas causer de dommages. Un calcul dans ProClima permet de sélectionner le système de refroidissement adéquat.

[embed url="https://www.youtube.com/watch?v=0LawZFv3gSU"]

Système de ventilation intelligent ClimaSys

Système de ventilation intelligent ClimaSys

Lorsqu'une enveloppe universelle se trouve dans un environnement gras ou poussiéreux, les filtres peuvent se boucher. Cela entraîne une réduction de la ventilation et un risque de surchauffe. Pour éviter cela, nous pouvons installer des ventilateurs Smart ventilation CSVS avec un indicateur LED et un contact sec avec l'automate. Cela vous permet de voir quand un filtre est bouché et de le remplacer à temps.

[embed url="https://www.youtube.com/watch?v=IfssUeqt53M"]

Condensation et mesure du point de rosée

La condensation est l'une des causes de la corrosion. En cas de corrosion, nous pouvons utiliser un enregistreur de données pour mesurer le point de rosée. Un tapis chauffant permet d'empêcher la condensation de pénétrer dans l'armoire. En outre, la valeur IP peut être vérifiée dans le cadre d'un balayage rapide.

Analyse rapide

Dans la pratique, il arrive que des extensions soient réalisées ou que des problèmes n'aient pas été pris en compte lors de la conception. Par exemple, la dissipation thermique peut être plus élevée que prévu ou la disposition de l'enveloppe universelle peut être différente de ce qui était prévu. Nos spécialistes des ventes peuvent effectuer une analyse rapide sur place pour identifier les causes possibles d'une défaillance due à une surchauffe.

Vous voulez faire les bons choix en matière de climatisation ? Cliquez ici pour vous enregistrer et utiliser gratuitement le logiciel ProClima.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :