Prêt pour l'avenir grâce à l'automatisation universelle
Bruxelles, Belgium
04/04/2023
La modernisation et la quatrième révolution industrielle peuvent intimider certaines entreprises industrielles, qui ont l'impression de devoir remplacer tous leurs systèmes d'automatisation. Il y a aussi la préoccupation de penser que les nouvelles technologies d’aujourd’hui seront de toute façon obsolètes dans quelques années. C'est un peu comme si vous aviez remplacé toute votre collection de disques par des cassettes dans les années 80, puis par des CD dans les années 90, des mp3 dans les années 2000 et maintenant du streaming. Quelle sera la prochaine étape ?
Avec les dernières solutions IIoT, vous pouvez intégrer nos nouveaux systèmes à vos anciennes versions sans avoir à tout remplacer. Mieux encore, à mesure que la technologie évolue, vous pouvez en tirer parti sans renoncer à votre configuration actuelle. C'est ce que nous appelons "future proofing"
"Future proofing" est la solution pour le portefeuille et la planète
La notion de "futur proofing" a été utilisée à maintes reprises dans notre société actuelle, étant donné qu'une grande partie de l'infrastructure existante est en place depuis des décennies, voire des siècles. Avec l'arrivée de l'électricité, des lignes téléphoniques et d'internet, par exemple, nous n'avons pas tout reconstruit à chaque vague technologique. Cela aurait été coûteux, peu pratique et pas durable. Au lieu de cela, nous avons adopté une approche consistant à installer des adaptations telles que des modems pour l'internet afin de pouvoir continuer à utiliser les anciens câbles téléphoniques analogiques pour le signal, ou bien un boîtier décodeur lorsque la télévision numérique a fait son apparition.
Inutile de remplacer l’ensemble de votre système d’automatisation
Il y a plusieurs raisons de ne pas remplacer votre système d'automatisation grâce à notre nouvelle plate-forme d'automatisation universelle, EcoStruxure Automation Expert.
- Le hardware et le software sont dissociés
Imaginez que vous deviez acheter un nouveau téléphone chaque fois que vous souhaitez mettre à jour un logiciel. Cela semble en soi une bonne idée, mais lorsque les clients souhaitent mettre à jour leur système d'exploitation, ils doivent remplacer à la fois le hardware et le software. EcoStruxure Automation Expert dissocie le hardware du software, de sorte que lorsqu'une usine doit être mise à niveau, elle peut conserver son software et ses programmes d'application et ne mettre à jour que son hardware.
- La méthode du "pack in" et de la "réutilisation"
Une sorte d'adaptateur est attaché aux équipements et aux applications obsolètes afin qu'ils puissent être incorporés dans les nouvelles plateformes technologiques. Cette approche est plus rentable, moins longue et plus durable pour toutes les parties concernées. L'utilisation parcimonieuse de nos ressources est une chose que nous devons envisager à tous les niveaux de l'entreprise.
La solution IIoT adéquate garantit que les équipements industriels existants peuvent intégrer les technologies les plus récentes avec davantage de rapidité et de facilité. "Futur proofing" signifie qu'il est possible de faire de même avec les mises à jour futures. C'est important car la technologie évolue plus vite que jamais. Les entreprises doivent pouvoir tirer parti de ces nouveaux développements pour être plus compétitives sur le marché en améliorant l'efficacité, la flexibilité et la durabilité.
La modernisation ne signifie pas nécessairement le remplacement de tous vos systèmes d'automatisation. Notre approche "future proofing" signifie que vous pouvez profiter des progrès des technologies d'automatisation tout en conservant vos systèmes actuels. C'est une excellente perspective pour vos résultats financiers et pour la planète.
Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust
Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.