Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Charge Pro simplifie l’expérience de recharge pour accélérer la transition vers la mobilité électrique

  • Une solution ouverte pour une installation rapide et une gestion simplifiée des remboursements, au service de l’électrification des flottes
  • Réduction des interruptions électriques pour faciliter le déploiement des infrastructures de recharge dans les immeubles collectifs et résidentiels
  • Contrôle à distance via une application intuitive

Schneider Electric, leader mondial de la transformation digitale de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, annonce le lancement de Schneider Charge Pro, une solution robuste et éco-efficiente pour la recharge des véhicules électriques (VE). Avec Charge Pro, Schneider Electric entend faciliter l’adoption des VE par les gestionnaires de flottes professionnelles et les résidents d'habitations individuelles et multifamiliales.

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) impose une mise à niveau des infrastructures de recharge d’ici 2027. Schneider Charge Pro vise à lever les principaux freins au développement de la mobilité électrique dans un marché complexe et fragmenté grâce à une solution d’eMobility complète et accessible.

Schneider Charge Pro est bien plus qu’une borne de recharge. Elle s’intègre dans une solution globale et clé en main, simplifiant l’expérience de recharge à chaque étape. Ainsi, les Charge Point Operators (CPO) et les propriétaires d’immeubles installent plus facilement de nouvelles infrastructures de recharge pour VE. De leur côté, les électriciens bénéficient d’un processus d’installation simplifié. La solution est fournie avec un logiciel ouvert qui assure un suivi efficace des sessions de charge, ce qui facilite le remboursement des employés rechargeant à domicile leur VE de société.

En complément de cette solution, deux nouveaux produits ont été conçus pour améliorer l’accès à la recharge des voitures, utilitaires et autres véhicules électriques. EcoStruxure EV Charging Expert, dédié aux immeubles collectifs, gère la répartition de la charge en temps réel, permettant de recharger de nombreux VE sans compromettre l’alimentation électrique des occupants ou du bâtiment. Cette solution est accompagnée d’un nouvel outil de supervision à distance basé sur le cloud, qui permet une configuration à distance et une mise en service plus rapide sur site via une application mobile intuitive.

« Alors que le marché et les réglementations évoluent rapidement, Schneider Electric continue d’ouvrir la voie vers une nouvelle ère énergétique », déclare Nadège Petit, Chief Innovation Officer de Schneider Electric. « Schneider Charge Pro s’appuie sur notre longue expertise en gestion de l’énergie pour proposer une solution de recharge ouverte, abordable et performante, permettant aux entreprises d’électrifier facilement leur flotte. En simplifiant l’adoption des VE pour les gestionnaires de flottes, les propriétaires d’immeubles, les électriciens et les résidents de logements individuels ou collectifs, nous facilitons la mise en conformité avec la réglementations européennes tout en accélérant les objectifs d’électrification et en encourageant la transition vers une énergie plus durable. »

Schneider Charge Pro sera disponible en Belgique à partir d’avril 2025. Il est d’ores et déjà possible de contacter un représentant local.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :