Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric dévoile une nouvelle génération de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques afin d’accélérer la transition vers la mobilité électrique

Bruxelles, Belgium

29/07/2025

Télécharger le PDF
  • Des innovations intuitives, au service de la vitesse, de la fiabilité et de la sécurité : jusqu’à 80 % de charge en 20 minutes.
  • Un design robuste pour une disponibilité maximale, même dans des conditions extrêmes.
  • Un entretien simplifié grâce à un service complet.

Schneider Electric,  leader de la transformation numérique dans le domaine de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, annonce le lancement en Europe de sa nouvelle gamme de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) : Schneider StarCharge Fast. Déclinée en 60 kW, 180 kW et 320 kW, cette gamme combine robustesse, performance et simplicité d’utilisation, pour répondre aux besoins croissants des conducteurs de VE, gestionnaires de flotte et opérateurs de recharge.

Cette nouvelle génération de bornes s’inscrit dans le contexte d’une accélération du marché européen de l’électromobilité, à l’approche de l’interdiction des véhicules thermiques prévue par l’UE en 2035. Les StarCharge Fast ont été conçues pour offrir une disponibilité maximale, une connectivité avancée et une intégration fluide dans tous les environnements : espaces publics, sites commerciaux ou industriels, dépôts de bus ou poids lourds électriques.

Une recharge ultra-rapide pensée pour les environnements exigeants

Les bornes StarCharge s’intègrent dans une approche globale de Schneider Electric pour une infrastructure de recharge sûre, efficace et fiable. Offrant jusqu’à 320 kW de puissance, elles permettent de recharger une batterie jusqu’à 80 % en seulement 20 minutes – un atout essentiel pour les stations-service, les sites logistiques ou les parkings d’entreprises.

Connectées à la plateforme logicielle EcoStruxure EV Charging Expert, elles assurent une gestion intelligente de la charge, avec une répartition dynamique de la puissance et la possibilité de recharges simultanées, optimisant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Conçues pour résister aux environnements extrêmes, ces bornes conservent toutes leurs performances jusqu’à 50 °C, grâce à une structure résistante à la corrosion et aux UV. Des capteurs intégrés (température, chocs, humidité) permettent une surveillance en temps réel et une maintenance préventive à distance afin de maximiser le temps de fonctionnement des bornes.

Un accompagnement complet pour assurer la continuité d’activité

Avec une augmentation estimée de 35 % de la consommation électrique des bâtiments d’ici 2030 liée à la recharge de véhicules électriques, la fiabilité de l’alimentation devient un enjeu stratégique pour les gestionnaires de sites.

Schneider Electric propose un modèle de service complet, de l’installation à la modernisation, pour garantir la pérennité et l’efficacité des infrastructures. Grâce à des fonctionnalités telles que la maintenance à distance, les alertes de dysfonctionnement et des réparations rapides (avec 30 à 50 pièces de rechange disponibles immédiatement), les opérateurs bénéficient d’un accompagnement constant, avec un minimum d’interruption.

Jacco Hoogendoorn, Zone Leader BeNe eMobility chez Schneider Electric :
 « Pour accompagner la croissance de l’électromobilité en Belgique, il est essentiel de proposer des solutions de recharge toujours plus rapides, efficaces et sûres. Nos innovations ont été développées dans ce but – avec une attention particulière portée aux conducteurs, gestionnaires de flottes et opérateurs pour qui la vitesse et la fiabilité sont cruciales. Face à l’augmentation de la demande énergétique dans les bâtiments, nous nous assurons que la charge rapide ne se fasse jamais au détriment de la continuité des activités. »

Les modèles Schneider StarCharge Fast 180, StarCharge Fast 320 et StarCharge Fast 60 sont désormais disponibles pour les utilisateurs finaux et les opérateurs de bornes de recharge en Europe.

Déjà en 2024, Schneider Electric avait lancé avec succès en Belgique la EVlink Pro DC, sa première borne de recharge rapide. Avec l’arrivée de la gamme StarCharge Fast, l’offre s’élargit pour mieux répondre aux attentes du marché.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :