Schneider Electric introduit la nouvelle génération de démarreur moteur, la gamme TeSys Deca
Bruxelles, Belgium
27/09/2021
- Installation plus facile et plus rapide
- Le nouveau contact avant a été amélioré et passe de 5 mA à 1 mA, pour une fiabilité de contact élevé pour tout type d’utilisation
- Une solution de gestion des moteurs robuste et efficace
Schneider Electric™, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle génération de démarreurs de moteur TeSys Deca. Pour répondre aux exigences modernes des constructeurs de machines et des tableautiers dans les secteurs de l’industrie, des ascenseurs et des environnements difficiles, nous avons mis à niveau les TeSys GV2-GV3 et TeSys D. Cette nouvelle génération de la série TeSys Deca offre une solution unique plus robuste et innovante, avec de nouvelles caractéristiques techniques.
La nouvelle génération de la série TeSys Deca garantit des performances constantes et une grande fonctionnalité, afin que les utilisateurs bénéficient de la solution la plus simple et la plus efficace possible :
- Conforme à la norme EN60335-1 : Les Contacteurs TeSys Deca, fabriqué en plastique haute performance, sont plus robustes à la chaleur directe du feu, ce qui les rend conforme à la norme EN60335-1 pour applications électroménagères et l’industrie HVAC, en termes d’inflammabilité des composants.
- Étanche à la poussière : Le nouveau contact avant étanche à la poussière a été amélioré et passe de 5 mA à 1 mA – une nécessité pour les automates programmables, surtout dans des environnements poussiéreux.
- Vis Multi-standards : Les produits TeSys sont très faciles à monter, grâce aux vis Multi-standards, compatibles avec les tournevis les plus utilisés de Philips et Pozidriv.
- QR codes : les clients peuvent accéder facilement et rapidement aux fiches techniques et aux manuels d’installation via des codes QR.
La gamme TeSys Deca étant “certifiée Green Premium 2.0”, l’utilisateur à la tranquillité d’esprit de savoir qu’elle est conforme aux dernières législations REACH et ROHS. Nous avons également mis en place des mesures vertes pour les emballages de la gamme, y compris l’utilisation d’encre sans plomb, du carton recyclé et sans plastique.
La nouvelle série TeSys Deca est une solution plus écologique, plus robuste, plus efficace et plus fiable, grâce à ses nouvelles fonctionnalités. Cette série qui change la donne est désormais proposée dans un design gris foncé élégant, pour un look plus moderne.
Pour des informations détaillées sur la nouvelle gamme TeSys Deca, y compris les données techniques, veuillez consulter se.com/be/tesys
Belgium