Schneider Electric, leader de la transformation numérique dans le domaine de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a réaffirmé aujourd'hui son engagement à soutenir la transition du secteur vers des architectures d'alimentation 800 VCC, une exigence essentielle pour les nouveaux systèmes de racks haute densité adoptés dans les centres de données de nouvelle génération.
Alors que le secteur évolue rapidement vers des densités de puissance plus élevées et une plus grande efficacité, Schneider Electric innove activement pour répondre à ces besoins grâce à une approche globale au niveau du système qui intègre la conversion, la protection et la mesure de l'énergie. Cette approche garantit que les systèmes d'alimentation sont non seulement efficaces, mais aussi sûrs, résilients et évolutifs.
« Le passage à 800 VCC est une évolution naturelle à mesure que la densité de calcul augmente, et Schneider Electric s'engage à aider ses clients à effectuer cette transition de manière sûre et fiable », a déclaré Jim Simonelli, CTO, Centres de données, chez Schneider Electric. « Notre expertise réside dans la compréhension de l'ensemble de l'écosystème électrique, du réseau au serveur, et dans la conception de solutions qui s'intègrent de manière transparente, fonctionnent de manière prévisible et opèrent en toute sécurité. »
Nouveau sidecar pris en charge par une approche systémique de l'innovation en matière d'alimentation électrique
La distribution d'alimentation traditionnelle de 54 volts dans les racks utilisée dans les centres de données actuels est conçue pour des racks de l'ordre du kilowatt et ne peut pas prendre en charge les racks de l'ordre du mégawatt qui feront bientôt leur apparition dans les usines d'IA modernes. Des systèmes de distribution 800 VCC évolutifs avec stockage d'énergie intégré sont donc indispensables.
Schneider Electric collabore avec NVIDIA pour développer un sidecar 800 VCC capable d'alimenter des racks jusqu'à 1,2 MW afin de prendre en charge les GPU NVIDIA de nouvelle génération et les futures itérations de l'infrastructure de calcul accéléré NVIDIA.
Le sidecar convertit le courant alternatif entrant dans le centre de données en 800 VCC, ce qui permet de fournir une alimentation de rack à l'échelle du mégawatt de manière sûre, efficace et avec des coûts matériels et d'infrastructure minimaux. De plus, le sidecar de Schneider Electric :
• Offre une efficacité à la pointe du secteur
• Comprend des étagères modulaires de conversion d'énergie
• Est équipé d'un système modulaire de stockage d'énergie pour une alimentation de secours à court terme et un lissage de la charge
• Est compatible avec la technologie Live Swap pour une sécurité renforcée
Le sidecar s'appuie sur l'approche système caractéristique de Schneider Electric en matière d'innovation énergétique.
Plutôt que de se concentrer uniquement sur les composants individuels, Schneider Electric adopte une vision holistique de l'infrastructure énergétique. En concevant et en optimisant les systèmes dans leur ensemble, y compris les technologies de conversion, les compteurs intelligents et les mécanismes de protection intégrés, Schneider Electric aide ses clients à atteindre les objectifs suivants :
• Des performances prévisibles et validées
• Une maintenance et une évolutivité simplifiées
• Une efficacité opérationnelle accrue
Cette innovation du système est essentielle pour prendre en charge les déploiements de racks à haute densité qui exigent un contrôle plus strict de l'alimentation électrique et de la fiabilité.
Des décennies d'expertise en matière de sécurité et de fiabilité
Réputé depuis longtemps pour ses avancées en matière de fiabilité et de sécurité électriques, Schneider Electric intègre des techniques avancées de modélisation, de simulation et d'essais en laboratoire dans des conditions réelles pour valider ses solutions. Cela comprend ;
• Une analyse approfondie des courants de défaut et des arcs électriques
• Des environnements d'essai certifiés pour garantir les performances dans des conditions réelles
• Des capacités d'alimentation Live Swap, afin de garantir une maintenance en toute sécurité sans interrompre les opérations
Ces capacités garantissent aux clients qu'ils peuvent déployer en toute confiance des systèmes 800 VCC qui répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité opérationnelle et de résilience.
Soutenir l'industrie
Dans le cadre de l'écosystème NVIDIA, Schneider Electric s'aligne sur la tendance générale du secteur vers des architectures de nouvelle génération qui exigent une infrastructure électrique améliorée.
« Les architectures d'alimentation évolutives constituent la base des infrastructures IA de nouvelle génération qui optimisent à la fois les performances et l'efficacité », a déclaré Dion Harris, Sr. Director, HPC, Cloud, and AI Infrastructure Solutions GTM chez NVIDIA. « NVIDIA et Schneider Electric s'appuient sur leur partenariat de longue date pour concevoir et fournir des architectures d'alimentation avancées pour les systèmes 800 VCC qui feront fonctionner les applications IA destinées à façonner la révolution industrielle de l'IA. »