1. Une conception flexible, prête pour l’avenir
Les besoins imposés par l’IA évoluent à un rythme effréné. Sans une conception flexible et pensée pour l’avenir, il devient difficile – voire impossible – de s’adapter à ces évolutions. Les solutions conçues pour être "AI-ready" permettent aux data centers en colocation de répondre aux nouvelles exigences, comme les charges de travail à haute densité. Cela représente un avantage opérationnel majeur, tout en ouvrant la voie à une croissance durable.
Schneider Electric accompagne les data centers à travers le monde avec des infrastructures modulaires et flexibles. Nos solutions permettent une montée en charge rapide, s’adaptent à des environnements à haute densité et sont prêtes à intégrer des technologies émergentes comme le refroidissement par liquide. Résultat : les data centers construisent dès aujourd’hui l’agilité dont ils auront besoin demain. Car une chose est sûre : les prochaines évolutions ne se feront pas attendre.
2. Une nouvelle génération de refroidissement : le liquide devient incontournable
Le refroidissement est depuis longtemps une composante clé de la gestion des data centers. Mais avec l’arrivée de l’IA et du machine learning, les exigences s’intensifient.
Plus performant que le refroidissement à air, le refroidissement par liquide gagne rapidement du terrain. Les deux resteront complémentaires, mais on estime que 70 à 85 % de la chaleur sera évacuée via des solutions à liquide, contre 15 à 30 % par l’air.
En optant pour le refroidissement liquide pour les charges liées à l’IA, un data center peut nettement améliorer son efficacité énergétique. L’eau absorbe la chaleur bien plus efficacement que l’air, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation – et l’empreinte écologique. Miser dès aujourd’hui sur cette technologie, c’est garantir des performances durables pour demain.
3. Des infrastructures compactes : plus de puissance, moins d’impact
La durabilité ne passe pas uniquement par l’optimisation énergétique. Le design même de l’infrastructure peut être un levier important. Les racks pour IA et racks ML atteignent des densités de 80 à 100 kW par rack. Une salle dédiée à l’IA peut ainsi accueillir environ 75 racks, contre 250 à 300 pour une infrastructure cloud classique.
Un espace plus réduit signifie des coûts de construction moindres, mais aussi une réduction des émissions de scope 3 – celles liées à la production des matériaux comme le béton ou l’acier. Moins d’espace, moins de ressources, moins d’impact. Chaque pas vers des data centers plus compacts est un pas vers un avenir plus durable.
Une innovation concrète : l’onduleur Galaxy VXL
Parmi les solutions d’infrastructure intelligentes, le Galaxy VXL illustre parfaitement cette nouvelle génération de technologies. Cet onduleur triphasé (UPS) de 500 à 1250 kW (400V) a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des datacenters prêts pour l’IA..
Avec une densité de puissance impressionnante allant jusqu’à 1042 kW/m², un encombrement au sol de seulement 1,2 m² et un rendement allant jusqu’à 99 % en mode eConversion, le Galaxy VXL allie performance maximale et faible besoin en espace et en énergie.
Compact, modulaire et durable, il répond aux enjeux clés évoqués précédemment : flexibilité de conception, densités plus élevées et infrastructures plus concentrées. Découvrez le Galaxy VXL sur notre site web.
Construire ensemble des data centers plus durables
L’essor de l’IA représente une opportunité inédite pour les data centers. Mais pour en tirer pleinement parti, il faut penser flexibilité et durabilité dès la conception. En innovant ensemble et en misant sur des technologies responsables, nous créons des data centers capables d’accompagner la croissance de l’IA tout en contribuant activement à la transition écologique. L’évolution est en marche. Quelle sera votre prochaine étape ?