- Extension de Galaxy VS avec des modules de batteries internes intelligentes de 10 kW à 100 kW
- La configuration du module N+1 multiplie jusqu'à 10 fois la disponibilité du système
- EcoStruxure™ Ready simplifie le suivi et la gestion
Bruxelles, 18 août 2020
Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la gestion de l'énergie et de l’automatisation, annonce aujourd'hui que l'alimentation sans interruption (UPS) triphasée Galaxy VS avec modules de batteries intelligents internes passe désormais de 10 à 100 kW. Cette version introduit également la prise en charge de la redondance interne au niveau du module N+1, améliorant ainsi la disponibilité du système jusqu'à 10 fois. Le Galaxy VS avec batteries internes est désormais l'alimentation sans interruption à plus haute densité du marché, ce qui le rend idéal pour les besoins uniques en edge computing et pour des infrastructures stratégiques.
Le Galaxy VS offre une efficacité de 99% en mode Ecoversion™ et est pourvu d’une conception modulaire, qui simplifie l’implémentation et l’entretien. L’UPS est entre autres idéal pour les applications informatiques stratégiques, commerciales et industrielles. Les modules de batterie intelligents internes améliorent la disponibilité grâce à une flexibilité et une surveillance accrues de la batterie, des chaînes de batterie redondantes et une auto-configuration. Cette conception réduit les risques par une protection permanente des charges critiques avec des temps d’exécution prévisibles et la redondance des batteries.
Avec une puissance étendue et sa disponibilité N+1, cette extension de Galaxy VS répond au besoin croissant des industries de Edge Computing et de datacenters de disposer de solutions hautement disponibles, entièrement gérées et très efficaces sans augmenter l'encombrement des UPS.
Les autres avantages du Galaxy VS :
- Économies d'espace : Sa conception compacte et son accès frontal complet pour l'entretien en font un outil idéal pour les espaces confinés.
- Disponibilité maximale grâce à son architecture modulaire : Les composants critiques du système sont construits sous forme de modules pour une maintenance plus rapide et une meilleure tolérance aux pannes.
- Réduction des coûts : Offre un rendement allant jusqu'à 99 % lorsqu'il fonctionne en mode ECOnversion breveté par Schneider Electric, ce qui permet aux utilisateurs de récupérer leur investissement initial en deux ou trois ans grâce aux économies d'énergie (selon le modèle).
- Disponibilité accrue et maintenance simplifiée : Les composants critiques du système sont construits sous forme de modules à tolérance de pannes. Cela permet une redondance interne à des niveaux de charge réduits et un temps moyen de réparation plus court.
- Compatibilité avec la technologie EcoStruxure : Facilite la gestion grâce à une visibilité globale des performances et de l'état des équipements, grâce à un service d'assistance technique expert 24h/24 et 7j/7 utilisant les logiciels de gestion de nouvelle génération, EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure Asset Advisor.