Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Sélectionnez votre emplacement

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric lance l’APC Smart UPS™ avec batterie Lithium-Ion

Installation simplifiée et protection maximale de l’alimentation électrique

  • Les derniers modèles de Smart-UPS monophasés à faible encombrement offrent une installation simplifiée et une protection de l’alimentation électrique critique pour les environnements informatiques de pointe et distribués 
  • La technologie de la batterie au lithium-ion permet de réduire le coût total de possession de 50 % tout en proposant une durée de vie deux fois supérieure à celles fonctionnant au plomb-acide 
  • EcoStruxure™ Ready : peut être connecté au cloud pour une surveillance à distance facile ou une mise à niveau vers EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure Asset Advisor au moyen de l’UPS Network Management Card.

Bruxelles, 13 mai 2020

Schneider Electric, leader dans la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, lance l’APC Smart UPS™ 230 V à faible encombrement. Cet onduleur en interaction avec le réseau disposant de la technologie de la batterie au Lithium-ion est maintenant disponible sur le marché belge. Les nouvelles versions font de la technologie de la batterie lithium-ion une solution économique pour les applications informatiques de pointe et d’autres installations dans et en dehors des environnements informatiques.

Les nouveaux modèles en interaction avec le réseau Smart-UPS™ sont conçus pour offrir une protection ultra fiable de l’alimentation électrique des équipements informatiques et de réseau. Elles peuvent garantir une durée de vie des batteries plus importante pour un coût total de possession inférieur. La technologie Li-ion permet une économie de 50 % par rapport à Onduleurs (UPS) disposant de la technologie traditionnelle de l’acide-plomb. Le nouveau Smart-UPS est proposé avec une garantie complète de 5 ans sur l’électronique et les batteries.

Rob McKernan, Vice-Président Senior, Secure Power Division en Europe déclare : « Puisque des applications critiques sont placées à la périphérie du réseau, les opérateurs informatiques sont confrontés à de nouveaux défis importants, parmi lesquels la gestion de plus d’équipements dans des lieux qui ne sont pas optimisés d’un point de vue informatique et qui ne disposent pas de support sur place. Dans le même temps, la disponibilité d’une alimentation électrique joue un rôle crucial et les temps d’arrêt ont un impact immédiat sur le fonctionnement de l’entreprise. Le nouveau APC Smart-UPS avec batterie lithium-ion est une réponse à ces défis et fournit une protection fiable de l’alimentation électrique avec une gestion externe via le cloud pour des environnements informatiques de pointe. »

Vu la numérisation croissante et la demande accrue de données et de connectivité induite par l’Internet des objets, de nombreuses entreprises adoptent des stratégies de transformation numérique pour accroître leur efficacité, leur productivité et leur rentabilité. De ce fait, les systèmes informatiques sont implémentés plus près du lieu où les données sont générées, traitées et consommées - une tendance qui porte le nom d’edge computing.

Options d’interaction avec le réseau de l’APC Smart UPS
La gamme d’APC Smart UPS comprend des modèles de 500, 750, 1000 et 1500 VA présentant un facteur de puissance de sortie élevé. Les options comprennent des montages en rack 1U, en tour et muraux (500 VA) et des montages en rack 2U et 3U (750, 1000 et 1500 VA) qui sont petits, légers et peuvent être connectés au cloud pour une surveillance à distance facile. Les nouveaux ondulateurs combinent le mode écologique pour une efficacité maximale de 97 % à une puissance de qualité réseau, une régulation automatique de la tension (AVR) et une protection contre les surtensions.

Grâce à leurs petites dimensions physiques compactes, les nouveaux APC Smart UPS sont idéaux pour les applications dont l’espace est réduit. De ce fait, ils peuvent aussi être intégrés plus facilement dans des systèmes informatiques tels que les infrastructures hyperconvergentes, les boîtiers de rack ou les systèmes muraux tels que ceux de Schneider Electric Fixation murale pour micro data center Ecostructure 6U™. Combinés à l’outil APC Local Edge Configurator, ils permettent de réaliser des solutions sur mesure avec des options optimisées d’alimentation électrique, de refroidissement, d’emboîtement et de gestion pour une installation sur des sites allant des magasins et filiales aux environnements industriels, éducatifs et sanitaires.

Les options d’APC Smart-UPS pour une gestion locale et externe
Les modèles d’APC Smart-UPS EcoStruxure Ready™ offrent une gamme d’options de gestion pour chaque besoin. Chaque modèle peut être connecté au cloud pour permettre l’option de la surveillance à distance et est équipé de PowerChute™ Business Edition pour un arrêt sans surveillance correct. La UPS Network Management Card en option permet d’intégrer l’APC Smart-UPS dans le logiciel primé EcoStruxure IT™ Data Center Infrastructure Management (DCIM) de Schneider Electric pour une gestion à distance simplifiée. Les clients peuvent également bénéficier d’une fiabilité accrue et d’un risque réduit de temps d’arrêt en permettant aux partenaires de distribution d’APC et aux fournisseurs de services gérés (FSG) de surveiller leurs systèmes informatiques ou d’utiliser le service de télésurveillance EcoStruxure Asset Advisor de Schneider Electric.

Exploiter les avantages de la technologie Lithium Ion pour des services informatiques plus fiables
Les batteries lithium-ion s’adaptent à de plus grandes fluctuations de température, offrent des performances élevées à des températures ambiantes allant jusqu’à 40 °C et éliminent la nécessité d’un équipement de refroidissement supplémentaire dans certaines installations. Les batteries lithium-ion sont plus légères et plus compactes que leurs équivalents plomb-acide, ce qui les rend plus faciles à utiliser et à installer. Les batteries sont en outre plus efficaces dans les cycles de charge/décharge. Les batteries offrent un coût de possession total inférieur grâce à leur durée du vie supérieure et des frais d’entretien et de remplacement moins élevés.

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Votre navigateur est obsolète et a rencontré des problèmes de sécurité. Il est possible qu'il n'affiche pas toutes les fonctionnalités de ce site Web ou d'autres sites Web. Veuillez mettre à niveau votre navigateur pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site. La dernière version de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge est recommandée pour des fonctionnalités optimales.