Le variateur de vitesse ATV320 IP6x, le nouveau membre de la famille d’Altivar Machine
Outre les versions IP20 “Book” et “Compact, la série Altivar Machine ATV320 dispose dès à présent d’une version IP6x.
Cette série a été spécialement conçue pour des applications à exigence d’un degré de protection élevé, comme pour des environnements poussiéreux.
L’ATV320 IP6x est disponible pour des moteurs monophasés jusqu’à 2,2kW et des moteurs triphasés jusqu’à 7,5kW en 2 versions :
- IP66 : version sans interrupteur
- IP65 : version à interrupteur Vario intégré
Les variateurs de vitesse ATV320 IP6X sont équipés d’un dissipateur de chaleur pour un refroidissement “naturelle” de la partie puissance ; donc sans ventilateur externe ce qui réduit l’entretien au minimum.