Magelis edge box : le lien parfait entre l’Opérationnel (OT) et les technologies de l’Information (IT)

La gamme Magelis iPC s’élargit aujourd’hui avec 3 nouvelles familles industrielles de box PC.
- HMIBSC: équipé du système d'exploitation Linux Yocto et équipé de 8xGPIOs
- HMIBMI: un PC Windows 10 IoT Enterprise avec mémoire eMMC
- HMIBMO: un box PC Windows 10 IoT Enterprise avec mémoire SSD M.2 extensible, 4 ou 8 Go de RAM et pouvant être équipé d'un disque SSD ou HDD supplémentaire

Les HMIBMI et HMIBMO peuvent être équipés d'un écran modulaire (12’’ - W22’’) et ainsi être transformés en un panel PC.
ISA/IEC-62443 approved
- Développé selon les standards (analyses, modèle de menace, documentation ...)
- Cryptage matériel avec TPM
- Paramètres de démarrage et de système d'exploitation sécurisés
- Liste blanche McAfee
- Modèle de câblage parallèle Node-Red sans intervention pour la partie automatisation
- Avantage de la sécurité de l'infrastructure informatique
- EcoStruxure Secure Connect Advisor, pour les connexions à distance ...
![]() |
![]() |
![]() |
HMIBSC | HMIBMI | HMIBMO |