{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

EVX - Comment choisir le bon kit de conversion que l'on doit utiliser ?

Article available in these languages: Néerlandais

La première question à se poser est de savoir dans quel luminaire vais-je devoir intégrer mon kit de conversion ?

Il faut donc connaître le type et la puissance des lampes qui équiperont le luminaire, ainsi que le type de ballast (électromagnétique ou électronique).

Pour un ballast électromagnétique le EVX Ferro ainsi que le EVX Plus conviendront parfaitement à ce type de montage, le schéma de câblage est fourni avec le kit de conversion ou en cliquant sur le lien suivant : Schémas de câblage - kits de conversion.

La seconde question à se poser est quel rendement désire-t-on avoir avec ce kit de conversion ?

En général, le rendement sera compris entre 5 et 30% en fonction de la puissance et du type de source lumineuse. Des tableaux explicatifs sont présents dans notre catalogue "Eclairage de secours" de la page 70 à la page 79.

Pour les lampes halogènes une solution simple est le EVX J page 78 de notre catalogue "Eclairage de secours".

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus