Flite is constructed using high grade Industrial components as detailed below
- Enclosure (part in grey color) : PEHD or High Density Polyethylene is used in the manufacturing of the Flite Enclosure
- Transparent glass part : LEXAN
- Attachement Claws : Polyamide for the clip and an Elastomer for the brake block.
Publié pour: Schneider Electric Belgium
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.