Le dispositif de protection contre les surtensions (également appelé parafoudre) est un composant du système de protection des installations électriques.
Ce dispositif est connecté en parallèle sur le circuit d'alimentation des charges qu'il doit protéger, mais il peut également être utilisé à tous les niveaux du réseau d'alimentation.
C'est le type de protection contre les surtensions le plus utilisé et le plus efficace.
Le parafoudre est conçu pour limiter les surtensions transitoires (d'origine atmosphérique ou dues au fonctionnement du réseau) et évacuer le pic de tension vers la terre, afin de limiter l'amplitude de cette surtension à une valeur qui n'est pas dangereuse pour l'installation électrique.
Aujourd'hui, les normes définissent trois types de parafoudres pour les installations électriques basse tension : les parafoudres de type 1, de type 2 et de type 3.
En fonction de l'environnement et des ondes de courant et de tension, vous pouvez utiliser certains de ces types.
• Parafoudre Type 1, comme notre gamme Acti9 iPRD1, PRD1
Ce dispositif est connecté en parallèle sur le circuit d'alimentation des charges qu'il doit protéger, mais il peut également être utilisé à tous les niveaux du réseau d'alimentation.
C'est le type de protection contre les surtensions le plus utilisé et le plus efficace.
Le parafoudre est conçu pour limiter les surtensions transitoires (d'origine atmosphérique ou dues au fonctionnement du réseau) et évacuer le pic de tension vers la terre, afin de limiter l'amplitude de cette surtension à une valeur qui n'est pas dangereuse pour l'installation électrique.
Aujourd'hui, les normes définissent trois types de parafoudres pour les installations électriques basse tension : les parafoudres de type 1, de type 2 et de type 3.
En fonction de l'environnement et des ondes de courant et de tension, vous pouvez utiliser certains de ces types.
• Parafoudre Type 1, comme notre gamme Acti9 iPRD1, PRD1
A utiliser si le bâtiment est équipé d'un paratonnerre (ou si distance ≤ 50m). Empêche 90% des courants de foudre destructeurs de pénétrer dans l'installation électrique d'un bâtiment, mais avec un niveau de protection basse tension (Up). Le type 1 doit être complété par le type 2.
• Parafoudre Type 2, comme nos gammes Acti9 iQuick-PF, iQuick-PRD ou Acti9 iPRD Pour compléter le type 1. Dérive 99% du courant de foudre et assure un bon niveau de protection de la tension (Up).
• Parafoudre Type 3, comme notre gamme Acti9 iPRD Pour compléter le type 2. Assure un très bon niveau de protection en tension, mais avec une très faible capacité de décharge. Il doit être installé à proximité (d2 < 10 m *) de charges sensibles (Up ≤ 1500V) et ne peut être utilisé seul avec le Type 1.
Pour finir, le dispositif de déconnexion associé au parafoudre (disjoncteur ou fusible) sera déterminé en fonction du courant de court-circuit selon le lieu de l’installation. Les constructeurs fournissent alors une table de coordination entre le parafoudre et ce dispositif de déconnexion associé. Vous trouverez cette table dans notre Design Guide (en anglais).
Publié pour:Schneider Electric Belgium