arrow2_left Main Page arrow2_right EcoStruxure Building Commission
thumbnail

EcoStruxure Building Commission

L’application mobile EcoStruxure Building Commission est conçue pour améliorer les processus de mise en service en fournissant aux utilisateurs un accès aux contrôleurs IP SpaceLogic et aux périphériques d’E/S directement via leurs appareils mobiles.

EcoStruxure Building Commission permet :

Réduction du temps de mise en service : ne nécessite pas la présentation d’un serveur BMS EcoStruxure dans le système. Les utilisateurs peuvent commencer à configurer les contrôleurs dès qu’ils sont sous tension.

Flux de travail simplifiés : fournit aux utilisateurs les outils exacts dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches.

Configuration et programmation directes : les utilisateurs peuvent configurer les paramètres, mettre à niveau le micrologiciel et charger des applications directement sur leurs contrôleurs IP SpaceLogic.

Génération de rapports et vérification de l’état : les utilisateurs peuvent générer et afficher des rapports d’entrée et de sortie, des rapports d’équilibrage et des rapports de diagnostic, ainsi que vérifier l’état de la progression.

Élimination des dépendances : permet aux projets de contourner les obstacles et d’éliminer les dépendances sur l’infrastructure réseau.

Il existe deux façons de connecter l’application mobile EcoStruxure Building Commission aux contrôleurs IP SpaceLogic :

  1. Réseau IP - en configurant un point d’accès Wi-Fi ou une connexion directe à votre réseau, vous pourrez connecter votre appareil mobile à tous les contrôleurs IP SpaceLogic de votre réseau sans fil local.

  • Bluetooth - L’application mobile EcoStruxure Building Commission peut se connecter à un seul contrôleur IP SpaceLogic via l’adaptateur Bluetooth SpaceLogic (qui est directement connecté à un capteur SpaceLogic) ou directement à un contrôleur RP-C/RP-V via sa capacité Bluetooth intégrée.
  • Close

    action_close

    Also Available on...

    Size iOS: 218,55 MB / Android: 35,65 MB
    Price Gratuit
    Languages English, Chinsese (Simplified), Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish

    Scan QR codes with your phone