Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Système Resi9 XE

Installer soi-même son tableau électrique en quelques gestes ? C'est possible ! Schneider Electric offre une solution moderne et facile avec son système Resi9 XE. Il s'agit d'une gamme dite embrochable qui fait appel à une innovation technologique "plug-in" par laquelle le processus de connexion se fait de manière plus sécurisée et efficace qu'avec une installation traditionnelle. Grâce au système Resi9 XE, n'importe quel bricoleur peut mettre la main à la pâte.
Découvrez la gamme Resi9 XE

Pourquoi choisir le système Resi9 XE ?

Installation facile

  • Installation avec un minimum d'outillage, juste besoin d'un tournevis.
  • Gagnez en efficacité en accrochant les appareils en un "clic".
  • Le module de distribution se place instantanément sur le rail métallique.
  • Une fois tout installé, connexion immédiate au réseau.

Facilement adaptable

  • Ergonomique, facilement ajustable selon vos besoins de rénovation.
  • Suffisamment d'espace pour le cablâge et suit le principe du "plug&play" qui est pratique pour corriger les petites erreurs d'installation.
  • Le rail métallique est compatible pour des produits qui ne font pas partie de la gamme XE.
  • Plus besoin d'ajuster le module de distribution au nombre de disjoncteurs présents par rangée.

Plus sécurisée

  • Bénéficiez d'une protection contre l'électrocution en toutes circonstances.
  • Aucune partie sous-tension n'est accessible avec vos mains.
  • Evitez les risques d'incendie dû à une erreur d'installation qui peut se corriger instantanément.

Les étapes d'installation de votre tableau électrique

Comment installer une prise électrique extérieur ?

1. Choisissez votre armoire électrique sur base des différents modules, de la structure et du type de porte.
2. Placez le module de distribution XE à l'arrière sur le rail métallique, puis clipsez-le.
3. Ensuite, placez les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs XE plug-in devant le module de distribution et clipsez les sur le rail métallique.
4. Faites passer les câbles par-dessus les interrupteurs différentiels dans les trous prévus à cet effet, et ce par rangée, pour tout raccorder. Enfin, fixez les avec un tournevis et connectez.

Nos points de ventes

Normes & sécurité

Règlement général sur les installations électriques

Depuis 1981, l’actuel RGIE regroupe les exigences réglementaires de sécurité pour les installations électriques en Belgique. Ce règlement est d’application pour différents types d’installation. Pendant plus de trente ans, il a permis de réaliser des installations présentant un haut niveau de sécurité. À partir du 1er juin 2020, toutes les installations électriques devront répondre aux critères d'un nouveau RGIE.
En savoir plus

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

Chat

Avez-vous des questions ou besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider.