Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Coffret étanche Mureva

Etes-vous à la recherche d'une solution sûre et étanche pour votre équipement électrique ? Les coffrets Mureva sont idéaux pour les environnements humides et offrent à vos équipements électriques une protection optimale (ex : l'interrupteur différentiel de la borne de recharge ou le disjoncteur qui protège votre éclairage extérieur). Ces coffrets sont idéaux pour être placés sur votre terrasse ou sur votre abri de jardin, mais ils peuvent également être placés dans votre cave ou votre garage.
Découvrez la gamme Mureva
Boy and girl with umbrella using the phone

Pourquoi choisir la gamme Mureva ?

Profitez d'une installation simple...

  • Les coffrets Mureva sont conçus pour une installation rapide et facile. Même si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez facilement installer ces coffrets.
  • Ils sont parfaits pour installer des équipements modulaires tels que des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels.

... avec un câblage clair.

  • Les coffrets Mureva disposent de beaucoup d'espace pour le câblage, ce qui rend la connexion des câbles plus facile et plus claire. La porte transparente vous permet d'avoir toujours une vue d'ensemble de l'état de votre installation, ce qui est utile pour la maintenance et le contrôle.

Un design qui allie élégance et protection

  • Ces coffrets offrent une excellente protection contre la poussière, l'eau et les chocs (IP65 et IK09). Cela signifie que vos installations restent sécurisées, même dans les endroits humides et poussiéreux comme les garages et les abris de jardin.

Comment installer un coffret étanche ?

Découvrez les étapes d'installation

  1. Amenez et fixez les câbles à l'endroit où vous souhaitez placer le coffret (astuce : utilisez également notre Mureva Box pour cela).
  2. Percez les trous selon le modèle de coffret et fixez la première partie au mur.
  3. Acheminez le câblage à travers les trous d’entrée vers l’intérieur du coffret.
  4. Placez le matériel modulaire choisi sur le rail DIN et le câble.
Product image

Encore plus d'équipements étanches et sûrs !

Les boîtes de dérivation Mureva Box

Choisissez Mureva Box pour votre prochain projet et bénéficiez de boîtes de dérivation de câbles durables, écologiques et conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Avec 10 tailles différentes allant des petites boîtes rondes aux grands modèles rectangulaires, Mureva Box offre une solution pour chaque situation.
Découvrez la gamme Mureva Box
Mureva enclosures

Nos points de ventes

Waterproof material outdoor
Kaedra, mini kaedra
Waterproof material outdoor, pool

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

Chat

Avez-vous des questions ou besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider.