HSBC Place : Points forts de la réussite
Satisfaction accrue des occupants
Meilleur contrôle des locataires et meilleure visibilité sur l'exploitation du bâtiment
Conformité aux normes de construction et certification LEED® Gold v4 et WELL Gold v2

HSBC Place, une structure moderne qui attire le regard, avait besoin d'une rénovation complète du bâtiment pour concurrencer d'autres immeubles de bureaux de premier ordre pour :
- Remplacer les infrastructures mécaniques et électriques vieillissantes
- Trouver un moyen pour que les systèmes back-end disparates derrière les opérations du bâtiment fonctionnent ensemble
- Mesurer la consommation énergétique et les analyses
En mettant en œuvre EcoStruxure Building Operation, l'équipe d'exploitation et les locataires de HSBC Place ont désormais le contrôle de plus de 600 zones contrôlées par un système central. La solution permet aux occupants de personnaliser leurs niveaux d'air et d'éclairage et à l'équipe d'exploitation de surveiller et de contrôler facilement les systèmes d'alimentation, de CVC et d'automatisation.
Kevin Humphrys, vice-président de la gestion immobilière, Epic Investment Services
Témoignage client
« Le bâtiment lui-même est maintenant un bâtiment de premier ordre, non seulement à Edmonton, mais aussi au Canada. »
Produits, logiciels et services utilisés par HSBC Place
- EcoStruxure Building Operation

EcoStruxure Building Operation
EcoStruxure Building Operation EcoStruxure Building Advisor 
EcoStruxure Building Advisor
EcoStruxure Building Advisor SpaceLogic™ MP-V Controller 
SpaceLogic™ MP-V Controller
SpaceLogic™ MP-V Controller Contrôleur de salle SpaceLogic™ SE8000 
Contrôleur de salle SpaceLogic™ SE8000
Contrôleur de salle SpaceLogic™ SE8000
Voir d’autres témoignages de clients
JLL
Chais Monnet
Swire Properties
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.