Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Découvrez Mureva Styl

La nouvelle conception robuste de la gamme Mureva Styl vous permet de travailler en toute confiance. Les dispositifs sont renforcés par de solides fixations aux mécanismes, des boîtiers et cadres rigides ainsi qu’un joint de membrane arrière étanche.

Tous les composants étant certifiés IP55, la gamme Mureva Styl résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes :

  • Produits étanches, ouverts ou montés
  • Classification IK08 pour la protection contre les chocs et résistance aux UV
  • Résistance à la poussière, à la saleté et aux solvants.

La plus grande avancée technologique réside dans la nouvelle conception ergonomique qui simplifie l'installation.

  • Il est désormais facile de connecter vos appareils grâce à un large volume de câblage.
  • Le câblage est incroyablement simple. Le mécanisme s'insère et se détache facilement.
La gamme Mureva Styl est disponible en deux couleurs : blanc polaire et gris anthracite.

Mureva Styl, la gamme d'appareillage étanche, brillant, tout simplement

  • Une gamme tendance qui propose deux finitions gris anthracite et blanc polaire.
  • Pleines d’innovations que ce soit la technologie Smart LED, la plaque de finition transparente ou son boîtier IK08.
Découvrez tous les produits Mureva Styl

Gamme étanche Mureva Styl

Mureva Styl réinvente la « simplicité d'installation » de votre équipement et innove avec une conception robuste, tendance et unique.
Découvrez tous les produits Mureva Styl

Comment installer la prise de courant Mureva Styl?

La gamme Mureva Styl est conçue pour une installation facile, grâce à son montage intuitif et intelligent basé sur des concepts ergonomiques avancés.

Découvrez toutes les gammes Mureva

 

Mureva Styl

 

Mureva Box

 

Mureva Tube et Fix

Enregistrez-vous sur mySchneider

Chez Schneider Electric, notre objectif est d'être votre partenaire commercial de choix.

mySchneider électricien est un programme gratuit pour les électriciens qui réalisent leurs achats exclusivement via les distibuteurs électriques officiels Schneider Electrique Belgique.

Développé pour vous soutenir et vous faciliter la vie, ce programme vous offre une expérience innovante et vous apporte une réelle valeur ajoutée sur le plan professionnel et personnel.

Rejoignez-nous et profitez des avantages et du soutien d'un fabricant mondial qui vous aidera à développer votre activité.

S’enregistrer S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider.