Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

2030 is nu: klimaatambities omzetten in realiteit

Brussels, Belgium

07/09/2021

Europa’s ‘man-op-de-maan-moment’. Zo omschreef Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het pakket klimaatmaatregelen dat op 14 juli werd voorgesteld.  Grootspraak? Ik denk van niet. Want de ambitie is hoog, en is het doel niet nog grootser dan een maanlanding? Onze planeet leefbaar houden voor ons én de toekomstige generaties…

2030, c'est maintenant : transposer les ambitions climatiques dans la réalité

Europa’s ‘man-op-de-maan-moment’. Zo omschreef Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het pakket klimaatmaatregelen dat op 14 juli werd voorgesteld[1]. Grootspraak? Ik denk van niet. Want de ambitie is hoog, en is het doel niet nog grootser dan een maanlanding? Onze planeet leefbaar houden voor ons én de toekomstige generaties[2].  

Fit for 55 stuurt de toekomst

Het “Fit for 55” pakket is kort gezegd een verzameling wetgevingsinstrumenten die ervoor moeten zorgen dat de targets uit de Europese klimaatwet bereikt worden. In cijfers: een daling van de broeikasgasemissies van de Europese Unie tegen 2030 met ten minste 55% ten opzichte van 1990[3].

Het volledige pakket omvat dertien voorstellen die betrekking hebben op het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU, samen goed voor zo’n 4.000 pagina’s! De klimaatmaatregelen die door de Commissie zijn voorgesteld, zullen dus mee sturen hoe onze volledige maatschappij en economie evolueert.

Elektriciteitssector nog meer weg van fossiele brandstoffen

De jaarlijkse investeringen in het energiesysteem zullen in het komende decennium (2021-2030) in elk geval een pak hoger moeten liggen dan in het voorgaande. Want niet minder dan 80% van alle koolstofemissies houdt verband met energie. Om tegen 2030 ten minste 55% broeikasgasemissiereductie te bereiken, moet het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik met 38% tot 40% worden verhoogd[4]. De elektriciteitssector zal dus onvermijdelijk verder afstappen van fossiele brandstoffen.

Energie-efficiëntie: duurzaamheid én economisch succesverhaal

Het terrein waarop het leeuwendeel van de inspanningen moet plaatsvinden is echter de energie-efficiëntie. Een kwart van alle emissies wordt veroorzaakt door energie die verloren gaat of wordt verspild. Energieverlies en -verspilling terugdringen kan vandaag al gebeuren en leidt tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot.

Ook onze klanten beseffen dit meer en meer. Want elektriciteit blijft natuurlijk één van de beste vectoren om de energievraag te vergroenen. Onze producten en diensten helpen hen om hun energiebehoeften efficiënter en veiliger te beheren. Bovendien zien zij ook in dat duurzaamheid en economische waarde elkaar niet hoeven uit te sluiten. Wie net als hen de kansen ziet, kan van de ecologische transformatie ook een economisch succesverhaal maken.

Software voor energie-winst

Om dit te verwezenlijken kan ik het belang van digitale technologie niet genoeg benadrukken. Die is cruciaal bij de verzameling van data (over verbruik en efficiëntie), maar ook voor de omzetting van deze data in concrete acties voor onze huizen, kantoren en industrieën. Dankzij onze uitgebreide software portfolio kunnen we onze klanten nog meer energie-winst helpen boeken. Deze succesverhalen moeten we uitdragen. Want een positieve mentaliteit is cruciaal voor het omzetten van theorie in actie. En actie is nodig, want wie nu nog wacht, mist de boot.

Footnotes

  1. ^ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
  2. ^ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/05/nieuw-ippc-rapport-ar6/
  3. ^ https://www.standaard.be/cnt/dmf20210714_95077477
  4. ^ https://blog.se.com/sustainability/2021/07/26/2030-climate-change/

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: