Het is in deze context dat we bezig zijn met de ontwikkeling van de EcoStruxure Panel Server-reeks, de nieuwe generatie gateways en energieservers. EcoStruxure Panel Server zorgt voor een eenvoudige en snelle verbinding met edge control software, met uw BMS-systemen en met Schneider Electric cloud-toepassingen
Functies en vordelen van de EcoStruxure Panel Server:
- Alles-in-één gateway om gegevens op te halen van zowel uw draadloze sensoren als deze van via Modbus communicerende apparaten, en uw energiebeheeroplossing te optimaliseren
- Eenvoudige inbedrijfstelling met de EcoStruxure Power Commission tool, met “plug & play” en automatische ontdekkingsfuncties voor gekoppelde apparaten
- Eenvoudige bediening met gebruiksvriendelijke ingebedde webpagina's, en contextualisering van gegevens voor relevantere analyses
- Verbeterde cyberbeveiliging, ontworpen via een Development Life Cycle in overeenstemming met IEC 62443-4-1 en gecertificeerd volgens IEC 62443 SL1
- Uitgerust met verschillende communicatieprotocollen (waaronder Ethernet, IEEE802.15.4 draadloze sensoren, Bluetooth, WiFi, en optionele gsm-routers).
In overeenstemming met ons algemeen beleid inzake het einde van de levensduur van producten, stellen wij u hierbij op de hoogte van het aankomende einde van de commercialisering van het Com'X-assortiment, zoals hieronder aangegeven.
- Reeks: Com'X
- Product: Alle hardware- en firmwareversies.
- Commerciële referenties: EBX210, EBX510
- Laatste besteldatum: 30 Maart 2022
- Einde service: Maart 2024.
- Vervanging door nieuwe reeks EcoStruxure Panel servers, beschikbaar vanaf November 2021.
Gelieve te noteren dat de laatste verzenddatum de datum van de laatste bestelling is + 4 weken.
Wij adviseren de lezers van deze aankondiging:
- Het bericht te verspreiden binnen hun organisatie, en indien nodig naar hun klanten en partners.
- De “installed base” te controleren om de vervangingsbehoeften te evalueren.
- De eventuele aankoop in te plannen aan de hand van de behoeften en de bestellingen te plaatsen vóór de "laatste besteldatum".